Системни изисквания

This article has been translated automatically. See the original version.
 МинимумПрепоръчано
Процесор

Intel core i3 процесор (от 6-то поколение) или еквивалент
2.3 GHz / 3.33 GHz x86 процесор нагоре (32 или 64 бита)

ARM64 архитектурите не се поддържат

Intel core i5 процесор (от 6-то поколение) или еквивалент
2.3 GHz / 3.33 GHz x86 процесор нагоре (32 или 64 бита)

ARM64 архитектурите не се поддържат

Памет2 GB RAM 8 GB RAM
Съхранение1 GB 2 GB
Резолюция на екрана1280 x 720 или по-добре 1920 x 1080 или по-добре
Операционна системаWin10 (с администраторски права)Win11 (с администраторски права)
Интернет свързаност-
  • Performing authentication
  • Достъп до разширени функции (Ekip 
    Свържете актуализации, Marketplace, 
    ъпдейти на фърмуера и т.н.)
Физически портове за връзка-
  • 1 Ethernet
  • 1 USB
Библиотеки/зависимости
  • Microsoft .Net Framework 4.8
  • Visual C++ Redistributable за Visual Studio 2015-2019 x86
  • Microsoft .Net Framework 4.8
  • Visual C++ Redistributable за Visual Studio 2015-2019 x86
  • FTDI драйвери
  • Microsoft Edge/WebView2 Runtime
  • NPCAP
  • Visual C++ Redistributable за Visual Studio 2013 Update 5 x86
  • Visual C++ 2010 SP1 x86