Systemanforderungen

This article has been translated automatically. See the original version.
 MinimumEmpfohlen
Prozessor

Intel Core i3 CPU (aus der 6. Generation) oder gleichwertig
2,3 GHz / 3,33 GHz x86 Prozessor ab (32 oder 64 Bit)

ARM64-Architekturen werden nicht unterstützt.

Intel Core i5 CPU (aus der 6. Generation) oder gleichwertig
2,3 GHz / 3,33 GHz x86 Prozessor ab (32 oder 64 Bit)

ARM64-Architekturen werden nicht unterstützt.

Erinnerung2 GB RAM 8 GB RAM
Lagerung1 GB 2 GB
Bildschirmauflösung1280 x 720 oder besser 1920 x 1080 oder besser
BetriebssystemWin10 (mit Administratorrechten)Win11 (mit Administratorrechten)
Internetverbindung-
  • Performing von Authentifizierung
  • Zugriff auf erweiterte Funktionen (Ekip )
    Connect-Updates, Marktplatz, 
    Firmware-Updates usw.)
Physische Verbindungsportarten-
  • 1 Ethernet
  • 1 USB
Bibliotheken/Abhängigkeiten
  • Microsoft .Net Framework 4.8
  • Visual C++ Redistributable für Visual Studio 2015-2019 x86
  • Microsoft .Net Framework 4.8
  • Visual C++ Redistributable für Visual Studio 2015-2019 x86
  • FTDI-Fahrer
  • Microsoft Edge/WebView2 Laufzeit
  • NPCAP
  • Visual C++ Redistributable für Visual Studio 2013 Update 5 x86
  • Visual C++ 2010 SP1 x86