系统需求

This article has been translated automatically. See the original version.
 最低限度推荐阅读
处理器

Intel Core i3 CPU(第六代起)或同等型号
2.3 GHz / 3.33 GHz x86 处理器及以上(32位或64位)

不支持 ARM64 架构

英特尔Core i5 CPU(第六代起)或同等配置
2.3 GHz / 3.33 GHz x86 处理器及以上(32位或64位)

不支持 ARM64 架构

记忆2GB 内存 8GB 内存
存储1 GB 2 GB
屏幕分辨率1280 x 720或更大 1920 x 1080或更大
操作系统Win10(拥有管理员权限)Win11(拥有管理员权限)
互联网连接-
  • Performing 认证
  • 访问高级功能(Ekip 
    连接更新,市场, 
    固件更新等)
物理连接端口-
  • 1 以太网
  • 1个USB
库/依赖
  • Microsoft .Net Framework 4.8
  • Visual C++ 可重新分发 适用于 Visual Studio 2015-2019 x86
  • Microsoft .Net Framework 4.8
  • Visual C++ 可重新分发 适用于 Visual Studio 2015-2019 x86
  • FTDI驱动
  • Microsoft Edge/WebView2 运行时
  • NPCAP
  • Visual C++ Visual Studio 2013 Update 5 x86 Redistributable
  • Visual C++ 2010 SP1 x86