부하 차폐: 매개변수

This article has been translated automatically. See the original version.

부하 매개변수 (일반)

요소
묘사
사용함수 알고리즘에서 부하를 포함하거나 제외합니다.
이름부하에 할당된 이름입니다
전력 소비
부하의 정격 전력
분리 우선순위
부하 분리 시퀀스에서 부하의 위치. 우선순위 1은 처음으로 분리될 부하에 해당합니다.
Icon 분리 우선순위를 변경하려면 마우스를 사용해 부하의 그래픽 표현을 선택한 분리 위치로 드래그하세요(예: 우선순위 1을 할당하기 위해 부하를 첫 번째로 드래그).
 

부하 매개변수(신호)

원소설명
신호 상태/명령 > 접촉

신호용 장치 케이블.

  • available icon:이용할 수 있는
  • not available icon: 제공 불가
  • selected icon: 신호에 선택됨
신호 상태 > 의미

(신호에 사용되는 장치가 차단기이고 선택적 상태 신호가 활성화된 경우에만 해당됩니다.)
상태 신호의 의미:

  • 활성화/비활성화
  • 넘어졌다/넘어지지 않았다
신호 상태 > 극성
  • 능동 열림: 입력 접점이 열려 있으면 함수는 부하를 활성화(닫힌)로 해석합니다.
  • 액티브 클로즈드: 입력 접점이 클로즈되어 있으면 로직은 부하를 액티브(클로즈드)로 해석합니다.
신호 상태 > 지연수신 후 신호가 처리되기 전 몇 초 지연