연결 모드
장치와 Ekip Connect 간의 가능한 연결
Ekip Connect를 다음 경로를 통해 장치에 연결할 수 있습니다:
- USB를 통한 연결 (Ekip 테스트 및 프로그래밍 및 Ekip 프로그래밍)
- 직렬 네트워크를 통한 연결(Modbus RS485)
- 이더넷 네트워크(Modbus TCP, Ekip Link)를 통한 연결
중요: USB로 연결할 때 ABB 이외의 액세서리를 사용하면 기기가 손상될 수 있습니다.
Ekip T&P 및 Ekip 프로그래밍을 통한 연결
이 아키텍처는 Ekip T&P 및 Ekip 프로그래밍 변환기를 통한 연결을 위한 것입니다. 테스트 기능을 위해서는 Ekip T&P를 통해 연결해야 합니다. 컨버터를 컴퓨터 한쪽 USB 포트에, 다른 쪽 기기 전면 커넥터에 연결하세요.
중요: 컨버터에 제공된 케이블만 사용해 기기에 연결하세요. 제공된 케이블 외에는 사용하지 마세요.
직렬 라인을 통한 연결
시스템 통신 모듈(예: PR122/P와 PR120/D-M 모듈) 또는 통합 시스템(예: PR223EF)을 사용합니다.
RS485 라인(장치 측)을 컴퓨터에서 사용 가능한 라인(예: RS232, USB, 이더넷)으로 변환하려면 직렬 라인 변환기가 필요합니다. 사용되는 통신 프로토콜은 Modbus RTU입니다.
시스템 버스와의 연결이 필요합니다. 시스템 버스와의 연결은 장치의 회로도에서 W1과 W2로 표시됩니다.
네트워크 구성에 관한 자세한 내용은
여기에서 확인할 수 있는 "ABB 회로차단기를 이용한 버스를 통한 통신" 문서를 참조해 주시기 바랍니다.
이더넷을 통한 연결
중요: 기기에 연결하려면 Ekip Connect가 해당 기기가 연결된 동일한 이더넷 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.차단기의 경우, 관련 네트워크 프로토콜(예: Ekip Com Modbus TCP/IP 및 Ekip Com 이더넷/IP)에 대한 Ekip Com 통신 모듈을 사용하세요.
>> 네트워크 구성에 관한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있는 "ABB 회로차단기를 이용한 버스를 통한 통신" 문서를 참조해 주십시오.이더넷 포트가 장착된 다른 기기의 경우, 이더넷 케이블을 직접 기기에 연결하세요.