MyABB로 로그인

This article has been translated automatically. See the original version.

특정 역할이 필요한 고급 기능과 같은 Ekip Connect의 고급 기능에 접근하려면 사용자가 도구 내에서 MyABB에 로그인해야 합니다.

MyABB 는 동일한 자격 증명을 사용하여 사용자가 ABB 디지털 생태계 전체에서 자신을 인증할 수 있도록 하는 공유 서비스입니다.

 

Login page

 

아직 계정이 없는 사용자는 지정된 등록 링크를 통해 도구 내에서 직접 등록 절차를 시작할 수 있습니다.

등록은 전적으로 무료이며, 비즈니스 및 개인 사용자 모두를 위한 서비스입니다.

 

등록 요건

  • 해당 이메일 주소는 이전에 MyABB 등록에 사용된 적이 없어야 합니다.
  • 비밀번호는 최소 8자 이상이어야 하며, 소문자/대문자, 숫자 또는 기호 등 3가지 문자 유형을 포함해야 합니다.
  • 비밀번호는 이전 24개와 같아서는 안 됩니다.
  • 최소 비밀번호 사용 기간은 하루이며, 최대 기간은 365일입니다.
  • 6번의 잘못된 시도 후 계정이 정지됩니다; 사용자는 다시 접속을 시도하기 전에 30분간 기다려야 합니다.
  • 다단계 인증이 권장됩니다.

 

네트워크 부재 시 로그인 유효성

인터넷 연결 없이 작업해야 하는 예외적인 상황에서도 Ekip Connect 3의 고급 기능을 쉽게 활용할 수 있도록, Ekip Connect 3는 사용자가 14일 동안 오프라인 로그인 자격 증명을 저장할 수 있는 기능을 제공합니다.

이 기능은 사용자의 개입 없이 원활하게 작동합니다: MyABB를 통해 성공적으로 로그인하면 Ekip Connect 3는 접근 가능한 인터넷 연결을 통해 도구를 사용한 최근 사례로부터 14일 동안 저장된 정보를 유지합니다.

14일이 지나면 사용자가 Ekip Connect 3를 통해 인터넷에 재접속하지 않으면 도구 접근은 유지되지만 로그인이 필요한 고급 기능을 사용할 수 없습니다.

 

인증 및 보안 모범 사례MyABB는 최소 8자 비밀번호 길이와 복잡성 요구사항을 강제하지만, 더 강력한 실천 방법을 권장합니다:

  • 보안을 강화하려면 최소 12자 이상의 문자를 사용하세요
  • 대문자/소문자, 숫자, 기호의 혼합 포함
  • 개인 정보나 사전에 적힌 단어는 피하세요
  • 동료와 비밀번호를 절대 공유하지 마세요
  • 침해가 의심되면 즉시 비밀번호를 변경하세요
  • 이전 24개 비밀번호를 재사용하지 마세요 (시스템 강제 사용 중)

다중 인증(MFA)

MyABB 계정에 MFA를 활성화할 것을 강력히 권장합니다:

1. MFA 보호

   • 비밀번호 외에 두 번째 인증 계층 추가

   • ABB 클라우드 서비스 접근 시 필수 요소 (Ability, Digital Manager)

   • 비밀번호가 유출되더라도 무단 접근을 방지합니다

2. 지원되는 MFA 방법

   • 인증 앱을 통한 시간 기반 일회용 비밀번호(TOTP)

   • 등록된 휴대전화로 SMS 메시지

3. 설정 지침

   • MyABB 계정 설정에서: "보안" → "MFA 활성화"

   • 선호하는 MFA 방법 선택

   • 백업 코드를 안전한 위치에 저장합니다

   • 완전히 활성화되기 전에 로그인으로 MFA를 테스트해

세션 보안

MyABB 세션은 자동으로 관리됩니다:

  • 로그인 성공 후 30일 인증 유효성
  • 장기간 비활동 후 자동 타임아웃 (권장: 1시간)
  • 로컬 작업을 위해 14일간 오프라인 로그인 캐시
  • 인터넷 사용 금지 14일 후: 고급 기능은 재인증이 필요합니다
  • MyABB 계정 메뉴에서 수동 로그아웃이 가능합니다

계정 보안 모니터링

MyABB 계정을 의심스러운 활동에 대해 모니터링하세요:

  • MyABB 계정 설정에서 최근 로그인 활동을 확인하세요
  • 예상치 못한 위치/기기가 있는지 "활성 세션" 탭을 검토하세요
  • 의심스러운 활동이 있으면 즉시 ABB 지원팀에 신고하세요
  • 무단 접근을 감지하면 비밀번호를 변경하세요

접근 상실

MyABB 계정 접근 권한을 잃으면:

  • MyABB 로그인 페이지에서 "비밀번호 잊었어" 링크를 사용하세요
  • 이메일 인증 절차를 따르세요
  • 이메일이 불가능하면 ABB 지원팀에 회사 확인 요청
  • 계정 복구 절차는 24-48시간 정도 걸릴 것으로 예상하세요
  • 백업 연락처 정보를 등록하세요