소개

This article has been translated automatically. See the original version.

장치 페이지

통신 장치의 경우, Ekip Connect는 장치 구성 및 모니터링을 위한 페이지를 표시합니다. 각 페이지에는 각 장치별 정보와 명령어가 담겨 있습니다. 해당되는 경우, 기기 설명서를 참고해 주시기 바랍니다.
페이지는 매개변수와 값을 그래픽으로 표시합니다. 클래식 뷰 페이지는 다른 페이지의 매개변수와 값을 보여주며, 일부 장치에서는 추가 매개변수도 리스트 모드로 보여줍니다.
 

이미지에 대한 주석

다음 페이지에 표시된 Ekip Connect 이미지는 기기 카테고리의 예시입니다.
 

개요

각 페이지별로 다음 표는 해당 페이지가 필요한 장치 카테고리를 보여줍니다. 모든 장치에 필수가 아니라면, 여러 장치를 예시로 제시합니다. 각 범주에 속하는 기기를 알아보려면 카테고리별 기기 목록을 참조하세요 .
>> 각 개별 장치에 활성화된 페이지에 대한 자세한 내용은 문서 9AKK108467A9237을 참조하십시오.
서킷 브레이커용 외부 장치 페이지
서킷 브레이커
에너지 계스테이션퓨즈 분리기, 전환 스위치
대시보드xxM4Mx-
정보xx-x-
구성xxM4Mx-
모니터링xxM4ME-허브 1.0-
IO 설정---E-허브 1.0-
보호xx- -
통신---E-허브 1.0-
인터넷---E-허브 2.0-
모듈xx-E-허브 2.0트루원 터치
IO--M4M--
알림을--M4M--
고전적인 전망xxxxx
 
 

카테고리별 장치 목록

카테고리장치
차단기용 외부 장치에킵 UP
에킵 UP+
서킷 브레이커
XT
Emax2
CSU-2
TVOC-2
SSCB
에너지 미터
EQ미터
InSiteProM
M2M
M4M
EQmatic
IM300-U
IM300-I
IM301
IM302
IM303
EM400
CMS700
정거장E-허브 1.0
E-허브 2.0
퓨즈 분리기, 전환 스위치

트루원
트루컨트롤

슬림 라인 XR ITS 2.1