직렬 버스 스캔

This article has been translated automatically. See the original version.
참고: 직렬 모듈(Ekip Com modbus RTU)과의 통신은 "로컬 버스" 매개변수가 활성화되어 있을 때만 가능합니다. 활성화에 관한 정보는 기기 매뉴얼을 참고해 주세요.
 

Serial Bus를 통한 Scanning 시작 방법

Modbus RS485 직렬 네트워크를 통해 연결된 장치를 검색하는 Scanning 절차는 아래에 설명되어 있습니다.
 
  1. '장치에 연결되는 'Scanning' 페이지에서 직렬 버스 매개변수를 설정하려면 'Continuary' 옆의 '구성'을 클릭하세요.
"Configure" Botton
  1. 조건을 설정하고 확인 버튼을 클릭 하세요.
중요: 설정된 값은 기기에서 설정한 값과 일치해야 합니다.
>> 버스를 통한 직렬 통신의 매개변수에 대한 자세한 내용은 직렬 스캔 매개변수를 참조하세요.
 
  1. 시리얼 옆에 있는 Scanning을 클릭하세요: Ekip Connect가 스캔을 시작합니다
"Scan" Botton
참고: Scanning이 진행 중일 때는 Ekip Connect를 사용할 수 있습니다. 하지만 다시 스캔을 실행하는 것은 불가능합니다.
 
  1. Scanning이 완료되면 다음과 같이 진행하세요:
만약 그것이...그러면...그런 다음...
단 하나의 기기
  • 기기의 메뉴 항목이 표시됩니다.
  • Scanning 페이지는 발견된 장치에 관한 정보로 업데이트됩니다.
1. 장치 상태가 연결되어 있는지 확인.
2. 필요한 페이지를 선택하고 장치 구성 및 모니터링을 시작합니다.
여러 기기
  • Ekip Connect가 자동으로 통신을 활성화하는 메뉴 항목들이 나타납니다.
  • Scanning 페이지는 발견된 장치에 관한 정보로 업데이트됩니다.
1. 해당 장치에 대응하는 SELECT를 클릭합니다.
2. 장치 상태가 연결되어 있는지 확인하세요.
3. 장치 구성 및 모니터링을 시작하기 위해 필요한 페이지를 선택합니다.
참고: 스캔이 종료되었고 장치가 발견되지 않았다면 "문제 해결"을 참조하세요.


직렬 스캔 매개변수

직렬 Scanning의 매개변수는 아래에 설명되어 있습니다.
참고: 제공되는 경우, 선택할 값이 확실하지 않으면 리스트 박스에서 모두 선택 옵션을 선택하세요.
매개변수설명ABB 장치의 기본 값
COM
Ekip Connect 시작 시 이용 가능한 통신 포트 목록.
중요: Performing Ekip Connect 중에 새 어댑터가 나왔다면 업데이트 포트를 클릭하세요.
참고: Ekip T&P 통신 장치가 있는 포트만 보여주려면 ABB 키만 표시 하세요.
-
보드레이트
통신 속도(보드 속도).19200 비트/초
패리티정보 패키지 오류 모니터링 모드.조차
타임 아웃검색하는 기기에서 응답을 받을 수 있는 최대 대기 시간.100ms
주소
호환 가능한 기기를 검색할 수 있는 주소.
  • 1...31 선택: 1부터 31까지의 주소로 Scanning을 제한함
  • Scan 예약 매개변수: 248에서 254까지 Scanning을 확장합니다.
3, 4, 247