적재 수송: 유용한 정보

This article has been translated automatically. See the original version.

함수의 설명
부하 차단은 재생 가능 및 지역 에너지원에서 생산된 에너지로 작동할 수 있는 설비에서 고장을 관리할 수 있게 하는 선택적 기능으로, 특히 MV 전압 측의 고장으로 인한 전력 공급 부재 시 그렇습니다.

부하 차단은 최대 15개의 부하를 실시간으로 점검합니다.
태양계가 구성되어 있을 경우, 알고리즘이 부하가 분리되었을 때의 시스템의 근사값을 계산합니다. 규정에 따르면, 네트워크에서 분리될 경우 태양광 시스템도 함께 차단되어야 합니다.
부하 차단은 알고리즘에 존재하는 모든 ATS의 전력도 포함할 수 있습니다.
 

함수의 버전
이 기능은 두 가지 버전으로 제공됩니다:

  • 기본 정전
  • 적응형 부하 차단: 태양광 시스템 및/또는 발전기가 있는 ATS의 존재도 관리합니다
 

Ekip Connect의 부하 차단
Ekip Connect에서 다음과 같은 연산을 수행할 수 있습니다:

  • 기능과 부하를 빠르게 구성하세요
  • 태양광 시스템, ATS와 같은 선택적 요소를 구성
  • 부하 상태와 측정값 모니터링
 

요구 사항

기능에 대한 접근
기본 정전 차단: 제한 없음
적응형 부하 차단: 제한 없음 장치로 이전하려면 적응형 부하 차단 패키지가 필요하며, 이는 마켓플레이스에서 구매 및 활성화할 수 있습니다.
기능을 지원하는 장치 유형
  • 차단기용 외부 장치(예: Ekip Up)
  • 서킷 브레이커
장치 상태기능을 구성하고 저장하는 데 도움이 됩니다.
연결을 통해 장치를 전송하고 기능을 모니터링하는 역할을 합니다.
참고: 이관 중에는 차단기와 부하를 제어하는 접촉기를 열린 상태로 유지하는 것이 권장됩니다.
장치와의 연결 유형어떤
>> 지원되는 장치와 각 장치에 대한 요구사항에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있는 문서 9AKK108467A9238을 참조해 주시기 바랍니다.