인터페이스 보호 시스템

This article has been translated automatically. See the original version.

도구의 설명
IPS 인터페이스 보호 시스템 기능은 재생 가능 및 지역 에너지원에서 생산되는 에너지, 특히 MV 전압 측의 결함으로 인한 전력 공급 부재 상황에서 결함을 관리할 수 있게 합니다.

이 기능은 표준 CEI 0-16에 부합합니다.
 

함수의 설명
인터페이스 보호 시스템은 재생 가능 및 지역 에너지원에서 공급되는 에너지로 운영될 수 있는 설비를 실시간으로 모니터링하는 기능입니다. 전기 네트워크에 결함이 발생하면, 특히 정전이 발생하면 이 기능은 설치를 보호합니다.

두 가지 시나리오가 처리됩니다:
  • 장치를 메인 그리드 차단기로 사용함 (릴레이 자동 재닫기 구성 불가).
  • 지역 발전기 차단기 장치(릴레이 자동 재닫기 구성 가능).
이 기능은 표준 CEI 0-16에 부합합니다.
>> 인터페이스 보호 시스템 기능에 대한 자세한 내용은 여기에서 이용 가능한 문서 1SDH002043A1001-C 와 여기에서 확인할 수 있는 1SDH002129A1002 를 참조하십시오.
 

Ekip Connect의 인터페이스 보호 시스템
Ekip Connect에서 다음과 같은 연산을 수행할 수 있습니다:

  • 기능을 빠르게 설정하세요. 예를 들어 설치 설정, 보호 장치 설정, 입력 및 출력
 

요구 사항

기능에 대한 접근
무제한
기능을 지원하는 장치 유형
에킵 업, 에키프업+
장치 상태기능을 구성하고 저장하는 데 도움이 됩니다.
연결을 통해 장치를 전송하기 위해 통신하고 있습니다.
참고: 전송 중에는 차단기를 열린 상태로 유지하는 것이 권장됩니다.
장치와의 연결 유형로컬 연결: Ekip T&P를 통한 연결
원격 연결: Ekip COM TCP/Ekip COM RTU 통신 모듈
>> 지원되는 장치와 각 장치에 대한 요구사항에 대한 자세한 내용은 여기에서 볼 수 있는 문서 9AKK108467A9238을 참조해 주시기 바랍니다.
 

모습이 어떻게 보였는지

참고: 아래 이미지는 열려 있거나 새 프로젝트가 있는 페이지에서 볼 수 있는 페이지를 의미합니다. 인터페이스 보호 시스템 기능 구성 항목을 참조하세요.
 protection system interface
부분
묘사
고장다른 프로젝트를 열거나 새 프로젝트를 생성하는 버튼.
활성화/비활성화기능을 활성화하거나 비활성화하는 버튼. 현재 상태는 [A]에 표시됩니다.
기본값 초기화파라미터를 공장 초기화하는 버튼.
구해내다PC에서 프로젝트를 .ips 형식으로 저장하는 버튼.
참고: .ips 형식은 독점 형식으로, Ekip Connect로만 읽을 수 있습니다.
갈아타다구성을 기기로 옮기는 버튼
다이어그램 뷰 보기/타일 뷰 보기영역 [B]의 시야를 변경하는 버튼.
A기능 현황
B요소 영역은 타일 뷰(기본값) 또는 다이어그램 뷰에서 구성할 수 있습니다.
C[B]에서 선택한 요소의 매개변수를 위한 면적.
 

인터페이스 보호 시스템 기능 구성

  1. 인터페이스 보호 시스템 > 도구를 클릭하세요.
  2. 새 프로젝트를 시작하려면 장치 유형을 선택한 후 해당 장치가 수행하는 기능에 대한 버튼을 클릭하거나, 이전에 저장한 프로젝트를 열려면 프로젝트 열기를 클릭하세요.
  3. 표시된 페이지에서 구성할 요소 영역( 어떻게 보이는지 보기)에서 구성할 요소를 선택하고 매개변수를 설정하세요.
  4. 기능을 활성화하려면 '활성화' 를 클릭하세요.
  5. 장치를 전송하려면 전송을 클릭하세요.
참고: 구성을 차단기로 옮기려면 차단기가 개방 상태여야 합니다.
  1. 페이지에 표시되는 메시지에도 명시되어 있듯이, 장치가 차단기 상태를 올바르게 받고 있는지 확인하라. 즉, 전압이 없을 때 Ekip 신호 4K 모듈의 입력 01이 켜져 있는지 확인하고, 전송 종료 시 설정 보고서가 담긴 .pdf 파일을 다운로드할 수 있다.