파워 컨트롤러: 어떻게 생겼는지

This article has been translated automatically. See the original version.

페이지 디자인

Power controller
 
부분
묘사
A

기능 전원 컨트롤러 영역. 다음과 같은 요소들을 포함하고 있습니다:

  • 기능을 활성화하거나 비활성화하는 명령어
  • 버튼: [C]에서 설정 매개변수를 표시하고 편집하도록 설정하세요.
B

영역 적재. 다음과 같은 요소들을 포함하고 있습니다:

  • 각 하중의 그래픽 표현 (하중의 그래픽 표현)
  • 모니터링 페이지에 접근하기 위한 버튼 모니터링(페이지 모니터링)
  • 버튼 새 부하 추가 : 부하를 추가하려면
  • 버튼: 다른 프로젝트를 열거나 새 프로젝트를 생성하기 위한 분할
  • 버튼을 클릭해 프로젝트를 PC에 .pwc 형식으로 저장하세요.
참고: .pwc 형식은 독점 형식으로, Ekip Connect로만 읽을 수 있습니다.
  • 버튼을 전송 하여 구성을 장치로 전송합니다
C[A] 또는 [B]에서 선택한 요소의 매개변수 영역(전원 컨트롤러: 매개변수).
([A]에서 전원 컨트롤러를 선택할 때만 해당됩니다) 윈도우 전원 컨트롤러 프로그래밍 을 열기 위한 버튼
 

하중의 그래픽 표현

Power controller
 
부분
묘사
A할당된 분리 우선순위
B로드 아이콘 선택
C부하에 할당된 이름입니다
D
부하 구성 상태:
  • 완료: 필요한 모든 매개변수가 설정되었습니다
  • 완료되지 않음: 하나 이상의 필수 매개변수가 설정되지 않음
Icon로드 아이콘을 커스터마이징하는 버튼
Icon 버튼을 표시하려면 마우스 포인터를 적재물의 그래픽 표현 위에 위치시킵니다.
Icon로드 삭제 버튼
Icon 버튼을 표시하려면 마우스 포인터를 적재물의 그래픽 표현 위에 위치시킵니다.


윈도우 전원 컨트롤러 프로그래밍

 Window Power Controller programming
 
부분
묘사
한 주 요약[ B] 에서 한 주 전체 프로그램을 보여주거나 숨기는 버튼. 이 관점에서 프로그램은 변경할 수 없습니다.
시간대 추가프로그램에 시간 슬롯을 추가하는 버튼.
Icon 슬롯을 정의하려면 선택한 파워 값(Y축)과 시간 값(X축)에서 파란색 선을 마우스로 드래그하세요.
시간대 삭제프로그램에서 마지막으로 추가된 시간 슬롯을 제거하는 버튼.
A표시할 요일을 선택하는 명령어와 날짜를 스크롤하는 버튼도 있습니다.
B

프로그램 표시 구역.

  • X축: 하루 중 시간. 점선은 [D]에 설정된 전력 제한을 나타냅니다.
  • Y축: 전력 제한 값. 점선은 시간대의 시작/종료를 나타냅니다.
  • 파란 선: 파워 컨트롤러 프로그래밍
C다른 날의 프로그래밍을 기반으로 하루의 프로그래밍을 정의하는 명령어.
Icon 명령을 수행하려면 목록에서 프로그램을 복사할 날짜를 선택한 후 버튼을 클릭하세요.
D정의된 전력 제한 목록. 최대 10개의 전력 제한을 설정할 수 있습니다.
 

페이지 모니터링

power controller monitoring
 
부품설명
시운전디자인 페이지에 접근하는 버튼 (페이지 디자인)
A

로드 상태 구역.
각 하중마다 다음과 같은 정보가 제공됩니다:

  • 경보의 존재
  • 신호 현황
  • 부하 상태

버튼 클리어 알람 은 모든 적재물의 경보를 멈추게 합니다.

B그래프: 시간(X축)과 파워(Y축). 해당 기간 동안 설정된 전력 제한값, 기록된 평균 출력 값, 추정 평균 출력 값을 표시합니다.