시험 구역: 시험 순서

This article has been translated automatically. See the original version.

묘사

테스트는 테스트 시퀀스 형태로 직렬로 실행될 수 있습니다. ABB는 가능한 한 넓은 범위의 비정상 전류 및 전압 값을 포함하는 사전 정의된 테스트 시퀀스를 제공합니다. 맞춤형 테스트 시퀀스를 생성할 수 있습니다.
 

모습이 어떻게 보였는지

Test sequences area
 
부분
기능
뒤로테스트 영역 함수의 메인 페이지로 돌아갑니다.
기본 테스트 시퀀스페이지에서 기본 테스트 시퀀스를 엽니다.
새로운 시험 시퀀스새로운 서열 테스트를 열고 표시합니다. 테스트 시퀀스는 기본적으로 비어 있습니다
오픈 테스트 시퀀스이전에 PC에 다운로드하고 저장한 .tsq 형식으로 테스트 시퀀스를 엽니다.
저장 테스트 시퀀스PC 버전에서는 테스트 시퀀스를 .tsq 형식으로 저장합니다.
참고: .tsq 형식은 Ekip Connect에서만 읽을 수 있는 독점 형식입니다
테스트 시퀀스 이름 변경오픈 테스트 시퀀스의 이름을 변경합니다.
A세션과 오픈 테스트 시퀀스의 제목을 나타냅니다
B

시퀀스 내 테스트를 관리하는 버튼들.

  • 모두 선택/모두 해제: 수행할 테스트를 선택합니다.
  • 테스트 추가: 시퀀스에 테스트를 추가합니다.
C

시퀀스 내 테스트 목록. 각 시험별로 다음과 같은 정보가 제공됩니다:

  • 시퀀스 실행에서 테스트를 포함하거나 제외하는 체크박스
  • 테스트 명칭
  • 타임아웃 설정
  • 전류 및 전압 값 설정
  • 액션 버튼:
    • Down arrow icon: 실행된 순서대로 테스트를 아래로 이동시킵니다
    • Up arrow icon: 실행 순서대로 테스트를 위로 이동시킵니다
    • Edit icon: 테스트에서 편집할 탭을 보여줍니다 (테스트 편집 탭)
    • Close icon: 테스트를 삭제합니다
주기수동으로 중단될 때까지 테스트 순서를 반복합니다.
시작하다테스트 시퀀스를 시작하세요.
멈추다테스트 시퀀스를 중단하세요.
 

테스트 편집 탭

탭콘텐츠
재산
  • 테스트 명칭
  • 타임아웃: Ekip Connect가 장치에서 트립 신호가 올 때까지 기다리는 최대 시간입니다.
  • 정해진 한도와 대비한 이동 시간을 확인할 수 있게 합니다
  • 여행 시간의 최소 및 최대 제한
신호탭 신호 참조
고조파탭 하모닉스 참조
 

테스트 시퀀스 시작

Danger icon 주의! 전류가 흐르지 않는 상태에서 테스트를 수행하세요
  1. 기기가 연결되고 Ekip Connect와 통신 중이라면, 도구 > 테스트 영역을 클릭하세요.
  2. 필요하다면 테스트를 수행할 세션을 생성하거나 선택하세요(테스트 세션 생성).
  3. 진행 방법은 다음과 같습니다:
공연을 위해서...그러면...
기본 테스트 시퀀스기본 테스트 시퀀스를 클릭하세요
이전에 저장된 시퀀스Open test sequence를 클릭하고 열 시퀀스의 .tsq 파일을 선택하세요
새로운 시퀀스자세한 내용은 테스트 서열 만들기를 참조하세요.
 
  1. 전류와 전압 설정, 테스트 값을 커스터마이즈하려면 해당 테스트 행에 커서를 올리면 테스트 액션 버튼이 나타납니다.
  2. 를 클릭 Edit icon하세요, 장치 구성과 테스트하고자 하는 조건에 맞게 설정을 맞춤 설정하세요.
  3. 확인을 클릭하세요.
  4. 시퀀스에서 실행할 테스트를 선택하세요.
  5. 시퀀스를 시작하려면 '시작'을 클릭하세요: 신호가 보호 해제 장치로 전송됩니다. 실행 중인 테스트에 해당하는 선은 점진적 테스트 상태를 나타내며, 테스트가 끝나면 테스트 결과가 표시됩니다. 테스트가 끝나면 시퀀스에서 다음으로 선택된 테스트가 자동으로 실행됩니다. 마지막 테스트가 끝나면 테스트 시퀀스는 자동으로 종료됩니다.
참고: 테스트 중에는 어떤 매개변수도 수정할 수 없습니다.
릴리스는 설정에 따라 트립을 생성할 수 있습니다.
  1. 테스트를 수동으로 중단하려면 'Stop'을 클릭하세요.
  2. 서열 완료 창에서 '예 '를 클릭하여 테스트 서열 보고서를 생성합니다. 그렇지 않으면 '아니오'를 선택하세요. 또한 나중에 메인 테스트 페이지에서 보고서를 볼 수도 있습니다(어떻게 보이는지).
 

테스트 시퀀스를 만드세요.

  1. 도구 > 테스트 영역에서 새 테스트 시퀀스를 클릭하세요.
  2. ' Rename test sequence '를 클릭하고 서열에 이름을 할당하세요.
  3. 테스트 추가를 클릭하면 테스트 1행이 나타납니다.
  4. 테스트 설정과 전류 및 전압 값을 맞춤 설정하려면 해당 테스트 행에 커서를 배치하면 테스트 액션 버튼이 나타납니다.
  5. Edit icon테스트 탭에서 장치 구성과 테스트하고 싶은 조건에 맞게 설정을 맞춤 설정한 후 클릭하세요.
  6. 3, 4, 5단계를 반복하여 시퀀스에 추가할 모든 검사를 진행합니다.
  7. 시퀀스를 저장하려면 테스트 시퀀스 저장을 클릭하세요.