함수의 설명 파워 컨트롤러 기능은 릴리스에 통합된 선택적 기능으로, 전력 소비에 따라 설치 부하를 관리할 수 있어 소비를 줄이고 에너지 효율을 최적화하는 목적을 가지고 있습니다. 파워 컨트롤러는 최대 15개의 부하를 실시간으로 부하와 발전기를 제어하며, 사용자가 미리 설정한 시간 프레임 동안의 평균 전력 소비량을 공급 계약서에 정한 전력과 연관시킵니다.
이 기능은 다음과 같은 평가 요소들에 의해 계약상 전력 소비 한도가 초과되는 것을 방지합니다:
설치가 소비하는 에너지의 누적 측정
전력 청구 기간이 나누어지는 모니터링 기간 종료 시 소비된 에너지 추정
자동 부하 제어, 즉 전력이 설정된 매개변수(전력 한계 및 모니터링 기간)에서 도출된 모니터링 임계값을 초과할 경우 낮은 우선순위 부하의 일시적 차단
장치 내부 시계 또는 외부 동기화 신호를 기반으로 모니터링 기간을 자동으로 인식하며, 각 기간 종료 시 전력 계량기를 재설정하고 재시작합니다.
작동 원리 작동 원리는 마스터(장치) – 슬레이브(보조 발전기 또는 부하)입니다. 마스터는 슬레이브 연결 회로의 공급 측 장치에 유선되거나 전용 버스(링크 버스)로 연결됩니다. 마스터는 일정한 간격(측정 시간)에 소비된 에너지를 정량화하고 각 기간이 끝날 때 다음과 같은 행동을 수행합니다:
면...
그러면...
평균 값은 설정된 높은 소비 임계값을 초과합니다
부하 차단 또는 발전기 연결을 명령합니다
평균 값은 설정된 저소비 임계값 이하입니다
부하 연결 또는 발전기 차단을 명령합니다
추정치가 허용 가능한 소비 한도 내에 있다면
어떤 행동도 수행되지 않습니다
>> 파워 컨트롤러 기능에 대한 자세한 내용은 여기에서 볼 수 있는 백서 "Load Management Ekip Power Controller for SACE Emax 2"를 참고 하세요.
Ekip Connect의 파워 컨트롤러 Ekip Connect에서 다음과 같은 연산을 수행할 수 있습니다:
기능과 부하를 빠르게 구성하세요
부하 상태와 측정값 모니터링
요구 사항
기능에 대한 접근
기능이 활성화된 장치에 제한 없이
기능을 지원하는 장치 유형
차단기용 외부 장치(예: Ekip Up)
서킷 브레이커
장치 상태
기능을 구성하고 저장하는 데 도움이 됩니다. 연결을 통해 장치를 전송하기 위해 통신하고 있습니다. 참고: 이관 중에는 차단기와 부하를 제어하는 접촉기를 열린 상태로 유지하는 것이 권장됩니다.
장치와의 연결 유형
어떤
>>각 지원 장치 및 요구사항에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있는 문서 9AKK108467A9238을 참조해 주십시오.