임베디드 ATS

This article has been translated automatically. See the original version.

함수의 설명
임베디드 ATS는 시스템을 실시간으로 모니터링하는 기능으로, 전기망에 오작동이 발생하면 설비의 전원 공급원을 변경합니다.

 
두 가지 시나리오가 처리됩니다:
  • 메인-타이-메인의 폐쇄 전이: 한 전력망에 오작동이 발생하면, 이 기능은 다른 전력망을 공급원으로 하여 부하에 전력을 공급할 수 있게 합니다.
  • 주 발전기 개방 전이:  전기망에 오작동이 발생하면, 이 기능을 통해 발전기를 전원 공급원으로 하여 부하를 계속 공급할 수 있습니다.
>> 임베디드 ATS 기능에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있는 "SACE Emax 2 및 Tmax XT, 올인원 혁신: 임베디드 ATS 시스템" 문서를 참조하거나 동영상 https://www.youtube.com/watch?v=NBw4c2kEyTA 를 시청해 주시기 바랍니다.
 

Ekip Connect의 임베디드 ATS
Ekip Connect에서 다음과 같은 연산을 수행할 수 있습니다:

  • 기능과 관련된 차단기를 빠르게 설정하세요
 

요구 사항

기능에 대한 접근
무제한. 기기로 이전하려면 ATS Main-Tie-Main Closed 또는 ATS Main-Gen Open이 필요하며, 이는 마켓플레이스에서 구매 및 활성화할 수 있습니다.
기능을 지원하는 장치 유형
  • 차단기 (Emax 2 및 XT) 내용
장치 상태기능을 구성하고 저장하는 데 도움이 됩니다.
연결을 통해 장치를 전송하기 위해 통신하고 있습니다.
참고: 전송 중에는 차단기를 열린 상태로 유지하는 것이 권장됩니다.
장치와의 연결 유형로컬 연결: Ekip T&P를 통한 연결
원격 연결: Ekip COM TCP/Ekip COM RTU 통신 모듈
>> 지원되는 장치 및 각 장치에 대한 요구사항에 대한 자세한 내용은 여기에서 이용 가능한 문서 9AKK108467A9238을 참조해 주시기 바랍니다.
 

모습이 어떻게 보였는지
참고: 다음 이미지는 Main-generator open transition 페이지를 의미합니다.

ats
 
부분
묘사
A요소들의 그래픽 표현
B[A]에서 선택한 요소의 매개변수를 나타내는 면적.
고장다른 프로젝트를 열거나 새 프로젝트를 생성하는 버튼.
세이브 프로젝트PC에서 프로젝트를 .ats 형식으로 저장하는 버튼.
참고: .ats 형식은 독점 형식으로, Ekip Connect로만 읽을 수 있습니다.
갈아타다구성을 기기로 옮기는 버튼
 

Embedded ATS 함수 구성 - 메인-타이-메인(Main-tie-main) 닫힌 전이

  1. Tools > Embedded ATS를 클릭하세요.
  2. 새 프로젝트를 시작하려면 Main-tie-main closed transition을 선택하거나 이전에 저장한 프로젝트를 열기 위해 Open project 버튼을 클릭하세요
ats
  1. 그래픽 표현에서 Main-tie-main 닫힌 전이 라벨을 클릭하고 매개변수를 설정하세요.
  2. 각 차단기에 대해 라벨을 클릭하고 Role 매개변수에서 매개변수를 설정하세요.
  3. Ekip Connect 메인 메뉴에서 Scanning을 클릭한 후 시스템의 첫 번째 차단기를 Ekip Connect(장치와의 연결)로 연결하세요.
  4. Tools > Embedded ATS에서 그래픽 표현에서 연결된 차단기를 나타내는 라벨을 클릭하세요.
  5. 역할 연관에서 차단기를 선택하세요: 그래픽 표현에서 선택한 차단기의 이름과 일련번호가 선택한 라벨 아래에 나타납니다.
  6. 역할 조건에서는 다음과 같은 동작을 수행합니다:
  • 매뉴얼 조건에 나열된 하드웨어 모듈이 차단기에 있는지 확인하고 목록에서 선택하세요.
  • Ekip Connect가 차단기에 있는 하드웨어 모듈을 올바르게 감지하고 자동 조건()에 나열했는지 확인하세요.Icon 목록을 업데이트하려면 '재장전(Reload)'을 클릭하세요.
  • 공지: 수동 조건 과 자동 조건 에 모두 나열된 모든 하드웨어 모듈이 기능에 필요합니다.
  1. 구성을 회로 차단기로 옮기려면 전송을 클릭하세요: 전송이 완료되면 전송 완료 내용을 보고하는 메시지가 표시됩니다.
참고: 구성을 차단기로 옮기려면 차단기가 개방 상태여야 합니다.
참고: 설정을 차단기로 옮기려면 구매한 패키지를 마켓플레이스에서 활성화해야 합니다. 만약 차단기에 이미 ATS 구성이 존재한다면, 이전이 이전 구성을 대체합니다.
  1. 모든 차단기에 대해 5단계부터 9단계까지 반복하세요.
공지: 이미 최소 한 개의 차단기에 설정을 옮긴 후에는 설정을 변경하지 마십시오.
참고: 차단기와의 통신이 Modbus 네트워크(RTU/TCP)를 통해 이루어질 경우, 여러 차단기를 동시에 연결하고 기능 매개변수를 설정할 수 있습니다 각 장치의 내장 ATS를 설치한 후 모든 장치에 동시에 설정을 전송합니다
 

내장 ATS 함수 구성 - 메인 제너레이터 오픈 전이

  1. Tools > Embedded ATS를 클릭하세요.
  2. 새 프로젝트를 시작하려면 Main-generator open transition을 선택하거나 이전에 저장한 프로젝트를 열려면 Open project 버튼을 클릭하세요
ats mode
  1. 그래픽 표현에서 라벨 'Main-generator open transition'을 클릭하고 매개변수를 설정하세요.
  2. Ekip Connect 메인 메뉴에서 Scanning을 클릭한 후 시스템의 첫 번째 차단기를 Ekip Connect(장치와의 연결)로 연결하세요.
  3. Tools > Embedded ATS에서 그래픽 표현에서 연결된 차단기를 나타내는 라벨을 클릭하세요.
  4. 역할 연관에서 차단기를 선택하세요: 그래픽 표현에서 선택한 차단기의 이름과 일련번호가 선택한 라벨 아래에 나타납니다.
  5. 역할 조건에서는 다음과 같은 동작을 수행합니다:
  • 매뉴얼 조건에 나열된 하드웨어 모듈이 차단기에 있는지 확인하고 목록에서 선택하세요.
  • Ekip Connect가 차단기에 있는 하드웨어 모듈을 올바르게 감지하고 자동 조건()에 나열했는지 확인하세요.Icon 목록을 업데이트하려면 '재장전(Reload)'을 클릭하세요.
공지: 수동 조건 과 자동 조건 에 모두 나열된 모든 하드웨어 모듈이 기능에 필요합니다.
 
  1. 구성을 회로 차단기로 옮기려면 전송을 클릭하세요: 전송이 완료되면 전송 완료 내용을 보고하는 메시지가 표시됩니다.
참고: 구성을 차단기로 옮기려면 차단기가 개방 상태여야 합니다.
참고: 설정을 차단기로 옮기려면 구매한 패키지를 마켓플레이스에서 활성화해야 합니다. 만약 차단기에 이미 ATS 구성이 존재한다면, 이전이 이전 구성을 대체합니다.
 
  1. 모든 차단기에 대해 5단계부터 9단계까지 반복하세요.
공지: 이미 최소 한 개의 차단기에 설정을 옮긴 후에는 설정을 변경하지 마십시오.
참고: 차단기와의 통신이 Modbus 네트워크(RTU/TCP)를 통해 이루어지는 경우, 여러 차단기를 동시에 연결하고, 각 차단기의 기능 매개변수 내장 ATS를 설정한 후 모든 장치에 동시에 설정을 전송할 수 있습니다