보고서

This article has been translated automatically. See the original version.
보고서 기능을 통해 다음 문서를 생성, 인쇄 및 다운로드할 수 있습니다:
  • 설정 보고서 는 장치 메모리에 포함된 모든 정보를 포함하는 보고서로, 연결된 장치에 설정된 모든 매개변수와 측정값의 값도 함께 기록됩니다.
  • 공장 보고서는 제조 과정 후 공장에서 특정 테스트에 대해 작성하는 보고서 입니다

설정 보고서

기능에 대한 접근제한 없음
기능을 지원하는 장치 유형
  • 차단기용 외부 장치(예: Ekip Up)
  • 서킷 브레이커
  • 에너지 미터
  • 역
  • 퓨즈 분리기, 전환 스위치
장치 상태연결되고 소통하기
장치와의 연결 유형Ekip T&P, 직렬 네트워크(Modbus RS485), 이더넷(Modbus TCP)을 통한 연결
>>각 지원 장치와 요구사항에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있는 문서 9AKK108467A9238을 참조해 주시기 바랍니다.
 

모습이 어떻게 보였는지

settingsreport
파트설명
A
  • 열기: PC에 이전에 다운로드하고 저장한 보고서를 엽니다
  • 새로운 기능: 연결된 기기에 대한 단일 보고서를 생성합니다
  • 새로운 컬렉션: 연결된 각 기기마다 여러 보고서를 생성합니다
B이름으로 보고서를 검색하는 필드
C

생성된 설정 및 공장 보고서 목록. 각 보고서마다 다음과 같은 정보가 제공됩니다:

  • 보고서 명칭
  • 장치의 종류 및 맞춤형 이름
  • 보고서 생성일과 시간
  • 액션 버튼:
    • Close icon: 보고서를 삭제합니다
    • csv: 보고서 다운로드 .csv 
    • pdf: 보고서를 .pdf 형식으로 다운로드
    • displays the report icon: 보고서가 표시됩니다
 

보고서 생성

  1. 기기가 연결되어 Ekip Connect와 통신 중이라면, 도구 > 보고서를 클릭하세요.
  2. 새 항목을 클릭하세요.
  3. 예를 들어, 설치 내 장치에 할당된 이름과 같은 보고서 이름을 입력하세요.
  4. '보고서 저장'을 클릭하세요: Ekip Connect는 장치 메모리에 저장된 정보를 생성하고 표시합니다.
  5. 필요하다면 보고서를 다운로드하거나 인쇄하세요.
 
보고서 보기
  1. 도구 > 보고서에서 필요한 보고서를 식별하세요. 필요하다면 검색란을 사용하세요
  2. 해당 리포트의 해당 라인에 커서를 올리면 리포트 액션 버튼이 나타납니다.
  3. 클릭하면 Open icon리포트가 열립니다.
 

PC에 저장된 보고서를 열기 Tools > Reports에서 'Open '을 클릭하고 이전에 Ekip Connect로 생성 및 다운로드한 보고서의 .pdf 또는 .csv 파일을 선택하면 보고서가 열립니다.

 
중요: 보고서에 보이는 데이터는 사용자가 보는 역할에 따라 달라집니다

공장 보고서

기능에 대한 접근제한 없음
기능을 지원하는 장치 유형
  • 이맥스 2
  • 이맥스 3
  • 소프트스타터
  • 트루원
 

모습이 어떻게 보였는지

 

 

 

 

 

파트설명
A다운로드: 이 행동은 아래 B 섹션에 표시된 창을 엽니다
B
신청하고자 하는 기기의 일련번호와 상업용 코드를 제출하여 양식을 작성하세요
C다음: 선택된 공장 테스트 요약 페이지로 이동하세요
D
선정된 모든 공장 테스트와 그에 따른 다운로드 결과를 통합한 종합 요약 페이지입니다
E이전에 다운로드한 보고서들의 종합 목록
F특정 보고서를 열고, 다운로드하며, 구매하는 과정을 시작하기 위해 버튼을 선택하세요