ロードシェディング:パラメータ

This article has been translated automatically. See the original version.

荷重パラメータ(一般)

要素
形容
有効関数アルゴリズムから負荷を含みません
名前負荷に割り当てられた名前
消費電力
負荷の定格電力
切断優先度
負荷切断シーケンスにおける負荷の位置。優先度1は最初に切断される負荷に対応します。
Icon 切断優先度を変更するには、マウスを使ってロードのグラフィカルな表現を選択して選択した切断位置にドラッグします(例:ロードを最初にドラッグして優先度1を割り当てる)。
 

負荷パラメータ(信号)

要素の記述
信号の状態/連絡>指令

信号用にデバイスケーブルを使用しています。

  • available icon:利用できる
  • not available icon:利用できません
  • selected icon:信号のために選択
信号の状態>意味

(信号に使われる装置がブレーカーであり、オプションのステータス信号が作動している場合のみです)。
ステータス信号の意味:

  • 有効/無効
  • トリップした/トリップしていない
信号の状態>極性
  • アクティブオープン:入力接点が開いている場合、関数は荷重をアクティブ(閉じた)と解釈します。
  • アクティブクローズド:入力接点が閉じている場合、ロジックは負荷をアクティブ(クローズド)として解釈します。
信号の状態>遅延受信後に信号が処理されるまでの数秒の遅延