시험 영역: 유용한 정보

This article has been translated automatically. See the original version.
섹션 설명
테스트 영역에서는 기기를 테스트하고 상대적인 테스트 결과를 시각화할 수 있습니다.
시험 구역은 두 개의 주요 섹션으로 나뉩니다:
테스트 옵션
  • LSIG 테스트
  • 테스트 실행 및 프로 테스트
테스트 이력
 

 

시험 옵션

LSIG, 테스트 실행, Pro Test*라는 테스트들은 현실에서 재현하기 어려운 조건에서 장치의 동작을 관찰하고, 다음 사항을 점검 및 확인할 수 있게 해줍니다:
  • 설치 선택
  • 장치에 설정된 매개변수의 값입니다.
 
Ekip Connect가 표시하는 트립 시간은 실제 상황과 다른 허용오차를 가진 시뮬레이션에 불과합니다. 각 섹션(LSIG, Pro Test)의 테스트는 실제 전류 주입 테스트가 아닙니다. 이 테스트 섹션의 목적은 특정 고장 사건의 경우 특정 매개변수 집합에 따라 트립이 발생하는지 확인하는 것입니다.
*Pro Test는 사용자가 상대적으로 디지털 업그레이드를 받은 경우에만 활성화됩니다.
 
LSIG 테스트 는 LSIG 보호 장치의  트립 활동을 검증하는 테스트입니다. (테스트 영역: LSIG 테스트)
테스트 실행 및 프로 테스트 는 전류/전압 주입을 통해 보호 차단기의 트립과 차단기 개폐 활동을 확인하는 다양한 테스트 유형을 의미합니다.
 
테스트 실행 및 프로 테스트에서의 테스트 유형
다음과 같은 유형의 검사가 제공됩니다:
  • 단일 테스트: 수동으로 사용자 맞춤형 전류 및/또는 전압 값을 시뮬레이션합니다 (테스트 영역: 테스트).
  • 테스트 시퀀스: 가능한 한 넓은 범위의 비정상 전류 및 전압 값을 포함하는 사전 정의된 테스트 시퀀스를 실행합니다. 맞춤형 테스트 시퀀스를 생성할 수 있습니다(테스트 영역: 테스트 시퀀스).
  • 트립 테스트: 오프닝 솔레노이드의 작동을 점검합니다. 특히, 트립 명령 후 차단기가 닫힌 상태에서 열린 상태로 전환되는지 확인합니다(테스트 영역: 트립 테스트).
 
테스트 이력
테스트 기록은 사용자가 테스트 옵션에서 생성된 테스트 보고서를 시각화하고 검토할 수 있게 합니다. 보고서는 생성되거나 로컬에서 다운로드되면 항상 이용 가능합니다. (테스트 영역: 테스트 히스토리)
 

요구 사항

기능에 대한 접근
제한 없음
기능을 지원하는 장치 유형
  • 차단기용 외부 장치(예: Ekip Up)
  • 서킷 브레이커
장치 상태연결되고 소통하기
참고: 테스트 중에는 전류가 0이어야 합니다.
장치와의 연결 유형Ekip T&P 또는 USB 타입 C 연결 (지원되는 경우)
한계시험 영역에서는 고조파 성분 계산이 비활성화되어 있습니다