이더넷 네트워크 스캔

This article has been translated automatically. See the original version.
참고: 이더넷 모듈(Ekip Com modbus TCP)과의 통신은 "로컬 버스" 매개변수가 활성화되어 있을 때만 가능합니다. 활성화에 관한 정보는 기기 매뉴얼을 참고해 주세요.
 

이더넷을 통한 Scanning 시작 방법

이더넷 네트워크로 연결된 장치를 검색하는 Scanning 절차는 아래에 설명되어 있습니다.
 
  1. 'Scanning in Connection to devices' 페이지에서 이더넷 네트워크 매개변수를 설정하려면 네트워크 옆의 '구성'을 클릭하세요.
Configuration
  1.  조건을 설정하고 확인 버튼을 클릭하세요.
중요: 설정된 값은 기기에서 설정한 값과 일치해야 합니다.
>> 네트워크 통신 매개변수에 대한 자세한 내용은 이더넷 스캔 매개변수를 참조하세요.
 
  1. 네트워크 옆의 Scanning을 클릭하세요: Ekip Connect가 스캔을 시작합니다.
Scan
참고: Scanning이 진행 중일 때는 Ekip Connect를 사용할 수 있습니다. 하지만 다시 스캔을 실행하는 것은 불가능합니다.
 
  1.  Scanning이 완료되면 다음과 같이 진행하세요:
만약 그것이...그러면...그런 다음...
단 하나의 기기
  • 기기의 메뉴 항목이 표시됩니다.
  • Scanning 페이지는 발견된 장치에 관한 정보로 업데이트됩니다.
1. 장치 상태가 연결되어 있는지 확인.
2. 필요한 페이지를 선택하고 장치 구성 및 모니터링을 시작합니다.
여러 기기
  • Ekip Connect가 자동으로 통신을 활성화하는 메뉴 항목들이 나타납니다.
  • Scanning 페이지는 발견된 장치에 관한 정보로 업데이트됩니다.
1. 해당 장치에 대응하는 SELECT 를 클릭합니다.
2. 장치 상태가 연결되어 있는지 확인하세요.
3. 장치 구성 및 모니터링을 시작하기 위해 필요한 페이지를 선택합니다.
참고: 스캔이 종료되었고 장치가 발견되지 않았다면 "문제 해결"을 참조하세요.
 

이더넷 스캔 매개변수

이더넷 스캔의 매개변수는 아래에 설명되어 있습니다.
매개변수설명
네트워크 어댑터
네트워크 어댑터를 선택할 수 있습니다.
중요: Performing Ekip Connect 중에 새 어댑터가 나왔다면 새로고침을 클릭하세요.
  • 원치 않는 ARP 패킷을 가로채기: 자동 네트워크 Scanning을 위한 방송 통신 검색을 가능하게 합니다.
타임 아웃검색하는 기기에서 응답을 받을 수 있는 최대 대기 시간.
IP 주소
  • IP 주소 목록을 사용하세요: 입력된 주소 목록에서 기기를 검색하세요.
  • IP 주소 범위를 사용하세요: 입력된 주소 범위 내에서 장치를 검색하세요.
노예 주소기기의 슬레이브 주소.