Read the previous article
환영
LSIG 보호 장치의 트립 활동을 검증하는 새로운 테스트 도구를 도입합니다.
몇 번의 클릭으로 Emax 3 차단기를 테스트하면 전용 보고서를 받아보세요.*
기기에 대해 다양한 전류와 전압 상태를 시뮬레이션할 수 있는 종합적인 테스트를 실시하세요.
기기가 다양한 상황에서 최적의 성능을 발휘하는지 확인하세요.*
기기에 더 넓은 정보를 장기간 기록하여 시스템 결함의 원인을 철저히 조사하세요.
여러 트리거 이벤트로 더 많은 파라미터를 기록하고 SD 카드에 직접 저장하세요.*
피드백의 특집
여러 테스트 보고서를 하나의 PDF 파일로 묶을 수 있는 많은 요청을 제공했습니다.
*이 기능은 Ekip Aware 여행 장치 v04.18.19의 최소 펌웨어 버전으로 Sace Emax 3에서 사용 가능합니다.
전체 출시 노트는 여기에서 확인하세요: Ekip Connect - 출시 노트