파워 컨트롤러: 파라미터

This article has been translated automatically. See the original version.

함수 매개변수

요소
묘사
평균 출력 제한부하를 분리할지 재연결할지 여부를 정의하는 능동 전력 제한.
측정 시간전력 소비가 기록되고 평균 값이 계산되는 시간 간격입니다. 평균 값은 설정된 평균 전력 제한과 비교됩니다.
모니터링되는 부하/발전기 수
모니터링되는 부하/발전기 수.
시스템은 설정된 부하 수가 이 값과 일치하는지 확인합니다...
외부 동기화 신호측정 시간을 언제 시작할지 정의하는 신호.
 

부하 매개변수 (일반)

요소
묘사
사용자 유형
하중 유형. 생성기로 설정하면 부하가 함수 알고리즘에서 제외됩니다.
사용함수 알고리즘에서 부하를 포함하거나 제외합니다.
이름부하에 할당된 이름입니다
전력 소비부하의 정격 전력
분리 우선순위부하 분리 시퀀스에서 부하의 위치. 우선순위 1은 처음으로 분리될 부하에 해당합니다.
icon 분리 우선순위를 변경하려면 마우스를 사용해 부하의 그래픽 표현을 선택한 분리 위치로 드래그하세요(예: 우선순위 1을 할당하기 위해 부하를 첫 번째로 드래그).
최소 재연결 시간전원 켜기/꺼짐이 너무 가까이 붙지 않도록 최소 부하 연결 시간을 설정하세요.
분리 시간잦은 전원 켜짐과 끄기를 피하기 위해 최소한의 분리 시간.
장기간 끊김을 방지하기 위해 최대 차단 시간을 설정하세요.
시간 창하중을 분리할 수 없는 시간대. 이 기간 동안 함수 알고리즘은 부하를 배제합니다.
 

부하 매개변수(신호)

요소
묘사
신호 상태/명령 > 접촉

신호용 장치 케이블.

  • available icon:이용할 수 있는
  • not available icon: 제공 불가
  • selected icon: 신호에 선택됨
신호 상태 > 의미

(신호에 사용되는 장치가 차단기이고 선택적 상태 신호가 활성화된 경우에만 해당됩니다.)
상태 신호의 의미:

  • 활성화/비활성화
  • 넘어졌다/넘어지지 않았다
신호 상태 > 극성능동 열림: 입력 접점이 열려 있으면 함수는 부하를 활성화(닫힌)로 해석합니다.
액티브 클로즈드: 입력 접점이 클로즈되어 있으면 로직은 부하를 액티브(클로즈드)로 해석합니다.
신호 상태 > 지연수신 후 신호가 처리되기 전 몇 초 지연