Kuormituksen katkaisu: menettely

This article has been translated automatically. See the original version.

Määritä funktio Kuormankatto

  1. Klikkaa Tools > Load Shedding.
  2. Aloittaaksesi uuden projektin, valitse valittu Load Shedding -versio tai valitse painike, jolla luetaan laitteen aktiivinen konfiguraatio Load Shedding.
 load shedding configuration
  1. Ota Load Shedding -toiminto käyttöön ja klikkaa Configure määrittääksesi funktion parametrit.
  2. Jos aurinkojärjestelmä ja/tai ATS on olemassa, klikkaa Määritä vastaavaa elementtiä määrittääksesi tarvittavat parametrit.
  3. Lisää niin monta kuormaa kuin järjestelmässä on valvottavia kuormia.
  4. Aseta parametrit jokaiselle kuormalle (Kuorman katkaisu: parametrit).
  5. Tallentaaksesi projektin, klikkaa Tallenna projekti.
  6. Konfiguraation siirtämiseksi laitteelle tarkista, että laite on yhteydessä ja kommunikoi Ekip Connect:n kanssa, ja klikkaa Siirtoa: siirron lopussa voi ladata .pdf-tiedoston, joka sisältää konfiguraatioraportin.
Huomautus: konfiguraation siirtämiseksi laitteelle sinun täytyy olla aktivoinut ostettu paketti Marketplace-palvelussa.
 

Seuraa funktiota

  1. Kun laite on yhdistetty ja kommunikoi Ekip Connect:n kanssa, klikkaa Tools > Load Shedding.
  2. Avaa projekti tai valitse painike lukeaksesi laitteen Load Shedding -konfiguraation.
load shedding configuration
  1. Klikkaa Supervision-painiketta.