Taglio di corrente: procedura
Configura la funzione Load Shedding
- Clicca su Strumenti > Taglia di Corrente.
- Per avviare un nuovo progetto, seleziona la versione scelta di Load Shedding oppure seleziona il pulsante per leggere la configurazione attiva sul dispositivo.

- Abilita la funzione Load Shedding e clicca su Configura per configurare i parametri della funzione.
- Se esiste un sistema solare e/o un ATS, clicca su Configura corrispondente all'elemento per configurare i parametri necessari.
- Aggiungi quanti più carichi ci sono nel sistema da monitorare.
- Imposta i parametri per ogni carico (Load Shedding: parametri).
- Per salvare il progetto, clicca su Salva progetto.
- Per trasferire la configurazione al dispositivo, verifica che il dispositivo sia connesso e comunichi con Ekip Connect e clicca su Trasferimento: alla fine del trasferimento può essere scaricato un file .pdf contenente il report di configurazione.
Nota: per trasferire la configurazione sul dispositivo, devi aver attivato il pacchetto acquistato su Marketplace.
Monitorare la funzione
- Con il dispositivo connesso e in comunicazione con Ekip Connect, clicca su Strumenti > Load Shedding.
- Apri un progetto o seleziona il pulsante per leggere la configurazione Load Shedding attiva sul dispositivo.
- Clicca su Supervisione.