Belastungsabschaltung: Verfahren

This article has been translated automatically. See the original version.

Konfigurieren Sie die Funktion Load Shedding

  1. Klicken Sie auf Tools > Load Shedding.
  2. Um ein neues Projekt zu starten, wählen Sie die gewählte Version von Load Shedding aus oder drücken Sie den Button, um die Konfiguration Load Shedding auf dem Gerät aktiv zu lesen.
 load shedding configuration
  1. Aktivieren Sie die Load Shedding-Funktion und klicken Sie auf Konfigurieren, um die Funktionsparameter zu konfigurieren.
  2. Wenn es ein Sonnensystem und/oder ATS gibt, klicken Sie auf Konfigurieren, das dem Element entspricht, um die notwendigen Parameter zu konfigurieren.
  3. Füge so viele Lasten hinzu, wie es im System zu überwachen ist.
  4. Stellen Sie die Parameter für jede Last fest (Load Shedding: Parameter).
  5. Um das Projekt zu speichern, klicken Sie auf Projekt speichern.
  6. Um die Konfiguration auf das Gerät zu übertragen, überprüfen Sie, ob das Gerät verbunden ist und mit Ekip Connect kommuniziert, und klicken Sie auf Übertragen: Am Ende der Übertragung kann eine .pdf Datei mit dem Konfigurationsbericht heruntergeladen werden.
Hinweis: Um die Konfiguration auf das Gerät zu übertragen, müssen Sie das gekaufte Paket im Marktplatz aktiviert haben.
 

Überwachen Sie die Funktion

  1. Wenn das Gerät angeschlossen ist und mit Ekip Connect kommuniziert, klicken Sie auf Tools > Load Shedding.
  2. Öffne ein Projekt oder wähle die Taste, um die Konfiguration Load Shedding aktiv auf dem Gerät zu lesen.
load shedding configuration
  1. Klicken Sie auf Supervision.