负载分担:流程

This article has been translated automatically. See the original version.

配置功能 负载切断

  1. 点击工具>卸载。
  2. 要启动新项目,请选择所选版本的Load Shedding,或点击按钮读取设备上激活的Load Shedding配置。
 load shedding configuration
  1. 启用负载分流功能,点击 配置 以配置功能参数。
  2. 如果有太阳能系统和/或ATS,请点击对应元素 的配置 ,以配置必要的参数。
  3. 增加系统中需要监控的负载数量。
  4. 为每个负载设置参数(负载分拣:参数)。
  5. 要保存项目,请点击 “保存项目”。
  6. 要将配置传输到设备,请检查设备是否已连接并与Ekip Connect通信,然后点击传输:传输结束时可以下载包含配置报告的.pdf文件。
注意:要将配置转移到设备,您必须在市场激活已购买的套餐。
 

监控功能

  1. 设备连接并与Ekip Connect通信后,点击“工具>加载分包”。
  2. 打开一个项目或选择按钮以读取设备上的配置“负载分断”激活状态。
load shedding configuration
  1. 点击 “监督”。