Testno područje: Ispitivanje putovanja

This article has been translated automatically. See the original version.

Opis

Test putovanja omogućuje provjeru rada otvornog solenoida. Svrha testa je provjeriti prelazi li prekidač iz zatvorenog u otvoreno nakon naredbe za isključenje.
 

Početak testa putovanja

OPASNOST! Rizik od električnog udara. Prije Performing testa provjerite je li osigurač zatvoren, ali ne pod uvjetima rada.
  1. Kad je uređaj spojen i komunicira s Ekip Connect, kliknite na Tools > Test područje > Pro Test > Trip Test.
  2. Ako je potrebno, kreirajte ili odaberite sesiju u kojoj ćete izvesti test (Kreirajte testnu sesiju)
  3. Kliknite na Run trip test.
  4. Nakon čitanja poruke u prozoru Upozorenje , ako su svi uvjeti ispunjeni, kliknite na Dalje: naredba za aktivaciju šalje se na otvarajući solenoid. Na kraju testa otvorit će se prozor s pozivom na obavijest o rezultatu testa:
  5. Ako je došlo do ispadanja (solenoid za otvaranje je iskočio, a osigurač se otvorio), kliknite na Da. U suprotnom, kliknite na Ne: rezultat testa objavljenog na ovaj način prikazan je u izvještaju koji se može vidjeti na glavnoj stranici testa (Kako izgleda).