Area di prova: Sgancio test

Questo articolo è stato tradotto automaticamente. Vedi la versione originale.

Descrizione

Il test Sgancio permette di verificare il funzionamento del solenoide di apertura. Lo scopo del test è verificare che l'interruttore passi da chiuso ad aperto dopo un comando Sgancioping.
 

Inizio test Sgancio

PERICOLO! Rischio di scossa elettrica. Assicurati che l'interruttore sia chiuso ma non in condizioni di servizio prima di Performing il test.
  1. Con il dispositivo connesso e in comunicazione con Ekip Connect, clicca su Strumenti > Area Test > Pro Test > Sgancio Test.
  2. Se necessario, creare o selezionare la sessione in cui eseguire il test (Creare una sessione di test)
  3. Clicca su Esegui test Sgancio.
  4. Dopo aver letto il messaggio nella finestra di Avviso, se tutte le condizioni sono state soddisfatte, clicca su Avanti: il comando Sgancio viene inviato al solenoide di apertura. Alla fine del test si aprirà una finestra che richiede una notifica dei risultati del test:
  5. Se si è verificato un Sgancio (il solenoide di apertura è Sgancio e l'interruttore si è aperto), clicca su Sì. Altrimenti, clicca su No: il risultato del test notificato in questo modo è mostrato nel rapporto che può essere visualizzato nella pagina principale del test (come appare).