試験エリア:トリップテスト

This article has been translated automatically. See the original version.

形容

トリップテストでは、開錠ソレノイドの動作を確認できます。このテストの目的は、トリップコマンドの後にブレーカーが閉じた状態から開通状態に切り替わるかどうかを確認することです。
 

トリップ開始テスト

危険! 感電のリスク。テストPerforming前に、ブレーカーが閉じているが使用状態にならないようにしてください。
  1. デバイスを接続し、Ekip Connectと通信したら、Pro Test > Trip Test> Tools > Test エリアクリックしてください。
  2. 必要に応じて、テストを行うセッションを作成または選択してください(テストセッションを作成)
  3. 「 旅行テストを実行」をクリックしてください。
  4. 警告ウィンドウのメッセージを読んだ後、すべての条件が満たされていたら、「次へ」をクリックしてください。トリップコマンドは開閉ソレノイドに送信されます。テスト終了時にテスト結果通知を求めるウィンドウが表示されます:
  5. トリップが発生した場合(オープニングソレノイドがトリップし、ブレーカーが開いた場合)、「 はい」をクリックします。そうでなければ、「 いいえ」をクリックしてください。この方法で通知されたテストの結果は、メインテストページで閲覧可能なレポートに表示されます(見た目はどうなっていますか)。