测试区域:行程测试

This article has been translated automatically. See the original version.

描述

跳闸测试可以让你检查开启电磁阀的工作情况。测试目的是检查断路器在触发命令后是否从闭合切换到断开。
 

开始旅行测试

危险!触电风险。在Performing测试前,确保断路器关闭但不处于使用状态。
  1. 设备连接并与Ekip Connect通信后,点击工具>测试区域>Pro 测试>行程测试。
  2. 如有需要,创建或选择进行测试的会话(创建测试会话)
  3. 点击 “跑步旅行测试”。
  4. 在阅读 警告窗口中的 提示后,如果满足所有条件,点击 “下一步”: 跳闸命令被发送到打开的电磁阀。测试结束时会打开一个请求测试结果通知的窗口:
  5. 如果发生跳闸(开启电磁阀跳闸,断路器打开),点击 “是”。否则,点击 “否”:以这种方式通知的测试结果会显示在主测试页面(看起来如何)的报告中。