Testgelände: Trip-Test
Beschreibung
Der Trip-Test ermöglicht es Ihnen, die Funktion des öffnenden Magnetventils zu überprüfen. Zweck des Tests ist es, zu überprüfen, ob der Leistungsschalter nach einem Auslösebefehl von geschlossen auf offen wechselt.
Start-Trip-Test
GEFAHR! Risiko eines elektrischen Stromschlags. Stellen Sie sicher, dass der Leistungsschalter geschlossen, aber nicht unter Betriebsbedingungen ist, bevor Sie den Test Performing.
- Wenn das Gerät verbunden ist und mit Ekip Connect kommuniziert, klicken Sie auf Tools > Testbereich > Pro Test > Trip Test.
- Falls erforderlich, erstellen oder auswählen Sie die Sitzung, in der der Test durchgeführt wird (eine Testsitzung erstellen)
- Klicken Sie auf Trip test durchführen.
- Nachdem Sie die Meldung im Warnfenster gelesen haben und alle Bedingungen erfüllt sind, klicken Sie auf Next: Der Trip-Befehl wird an das öffnende Magnetventil gesendet. Am Ende des Tests öffnet sich ein Fenster, das eine Testergebnisbenachrichtigung anfordert:
- Wenn es zu einem Auslösen gekommen ist (das Öffnen des Magnetventils ist ausgelöst und der Sicherungsautomat hat geöffnet), klicke auf Ja. Andernfalls klicken Sie auf Nein: Das Ergebnis des auf diese Weise gemeldeten Tests wird im Bericht angezeigt, der auf der Hauptseite des Tests angezeigt werden kann (Wie es aussieht).