Read the previous article
ようこそ
LSIG保護のトリップ活動を検証するための新しいテストツールを導入します。
Emax 3ブレーカーのテストを数回クリックで行うと、専用の報告書を受け取ります。*
デバイスに対して包括的なテストを行い、さまざまな電流や電圧の状態をシミュレートできます。
異なるシナリオでデバイスが最適に動作するようにしてください。*
システム障害の原因を徹底的に調査し、より幅広い情報を長期間にわたり記録しましょう。
これまで以上に多くのパラメータを複数のトリガーイベントで記録し、データを直接SDカードに保存しましょう。*
フィードバックからの特集
複数のテストレポートを1つのPDFファイルにまとめるという、多くの要望のあった可能性を導入しました。
*この機能は、Ekip Awareトリップユニットv04.18.19の最低ファームウェアバージョンでSace Emax 3で利用可能です。
リリースノートの全文はこちらをご覧ください:Ekip Connect - リリースノート