阅读上一篇文章
电源控制器:它的样子
元素 | 描述 |
|---|---|
| 平均功率限制 | 有源功率限制定义是否断开或重新连接负载。 |
| 测量时间 | 记录功耗并计算平均值的时间间隔。将平均值与设定的平均功率限制进行比较。 |
| 监控的负载/发电机数量 | 监控的负载/发电机数量。 系统检查配置负载数量是否与该值一致...... |
| 外部同步信号 | 信号定义何时开始测量时间。 |
元素 | 描述 |
|---|---|
用户类型 | 装载类型。如果设置为发生器,则负载被排除在函数算法之外。 |
| 启用 | 包含/排除负载,包含/排除函数算法中的负载 |
| 名字 | 赋予负载的名称 |
| 功耗 | 负载额定功率 |
| 断开优先级 | 负载断开序列中负载的位置。优先级1对应第一个被断开的负载。 |
| 最小重联时间 | 最小负载连接时间,以避免开机和关机时间过于接近。 |
| 断开时间 | 断开时间最短,避免频繁开关。 最大断线时间以避免长时间断线。 |
| 时间窗口 | 一天中无法断开负载的时段。在此期间,函数算法排除负载。 |
元素 | 描述 |
|---|---|
| 信号状态/指令>联系 | 设备线缆用于信号。
|
| 信号状态>含义 | (仅当信号设备是断路器且可选状态信号被激活时)。
|
| 信号状态>极性 | 主动断开:如果输入触点开启,函数将负载判定为有功(闭合)。 主动闭合:如果输入触点闭合,逻辑将负载解释为有功(闭合)。 |
| 信号状态>延迟 | 接收后信号处理前的几秒钟延迟 |