Lire l'article précédent
Power Controller : à quoi il ressemble
Élément | Description |
|---|---|
| Limite de puissance moyenne | Limite de puissance active définissant s’il faut déconnecter ou reconnecter les charges. |
| Temps de mesure | Intervalle de temps durant lequel la consommation d’énergie est enregistrée et la valeur moyenne calculée. La valeur moyenne est comparée à la limite moyenne de puissance fixée. |
| Nombre de charges/générateurs surveillés | Nombre de charges/générateurs surveillés. Le système vérifie que le nombre de charges configurées est cohérent avec cette valeur... |
| Signal de synchronisation externe | Le signal définit quand commencer le temps de mesure. |
Élément | Description |
|---|---|
Type d’utilisateur | Type de charge. Si elle est définie comme génératrice, la charge est exclue de l’algorithme de fonction. |
| Activé | Inclut/exclut la charge de l’algorithme de fonction |
| Nom | Nom attribué à la charge |
| Consommation d’énergie | Puissance nominale de la charge |
| Priorité de déconnexion | Position de la charge dans la séquence de déconnexion de la charge. La priorité 1 correspond à la première charge à déconnecter. |
| Temps minimum de reconnexion | Temps de connexion de charge minimum pour éviter que l’alimentation et l’arrêt ne soient trop rapprochés. |
| Temps de déconnexion | Temps de déconnexion minimal pour éviter les allumages et arrêts fréquents. Temps maximal de déconnexion pour éviter des déconnexions prolongées. |
| Fenêtre temporelle | Période de la journée pendant laquelle la charge ne peut pas être déconnectée. Pendant cette période, l’algorithme de fonction exclut la charge. |
Élément | Description |
|---|---|
| État du signal/Commandes > Contact | Câble de dispositif utilisé pour le signal.
|
| Statut du signal > Signification | (uniquement si l’appareil utilisé pour le signal est un disjoncteur et que le signal d’état optionnel est activé).
|
| État du signal > polarité | Ouvert actif : si le contact d’entrée est ouvert, la fonction interprète la charge comme active (fermée). Actif fermé : si le contact d’entrée est fermé, la logique interprète la charge comme active (fermée). |
| État du signal > Délai | Délai en quelques secondes avant que le signal ne soit traité après réception |