Read the previous article
パワーコントローラー:見た目
要素 | 形容 |
|---|---|
| 平均出力制限 | アクティブパワーリミットは、ロードを切断するか再接続するかを定義します。 |
| 測定時間 | 消費電力が記録され、平均値が計算される時間間隔。平均値は設定された平均電力制限と比較されます。 |
| 監視される負荷/発電機数 | 監視されている負荷/発電機の数。 システムは構成された負荷数がこの値と整合しているかを確認します... |
| 外部同期信号 | 測定開始時間を定義する信号。 |
要素 | 形容 |
|---|---|
ユーザータイプ | 荷物の種類。生成元として設定すると、負荷は関数アルゴリズムから除外されます。 |
| 有効 | 関数アルゴリズムから負荷を含みません |
| 名前 | 負荷に割り当てられた名前 |
| 消費電力 | 負荷の定格電力 |
| 切断優先度 | 負荷切断シーケンスにおける負荷の位置。優先度1は最初に切断される負荷に対応します。 |
| 最小再接続時間 | 電源オン/オフが近すぎるのを防ぐために、最小限の負荷接続時間を確保しましょう。 |
| 切断時間 | 頻繁な電源オン・オフを避けるために最小限の切断時間を確保しましょう。 長時間の切断を避けるために最大切断時間を確保しましょう。 |
| タイムウィンドウ | その日のうち、負荷を切り離せない時間帯。その期間中、関数アルゴリズムは負荷を除外します。 |
要素 | 形容 |
|---|---|
| 信号の状態/連絡>指令 | 信号用にデバイスケーブルを使用しています。
|
| 信号の状態>意味 | (信号に使われる装置がブレーカーであり、オプションのステータス信号が作動している場合のみです)。
|
| 信号の状態>極性 | アクティブオープン:入力接点が開いている場合、関数は荷重をアクティブ(閉じた)と解釈します。 アクティブクローズド:入力接点が閉じている場合、ロジックは負荷をアクティブ(クローズド)として解釈します。 |
| 信号の状態>遅延 | 受信後に信号が処理されるまでの数秒の遅延 |