Leistungsregler: Parameter

This article has been translated automatically. See the original version.

Funktionsparameter

Element
Beschreibung
DurchschnittsleistungslimitDie aktive Leistungsbegrenzung definiert, ob Lasten getrennt oder wieder angeschlossen werden sollen.
MesszeitZeitintervall, in dem der Stromverbrauch erfasst und der Durchschnittswert berechnet wird. Der Durchschnittswert wird mit dem festgelegten durchschnittlichen Leistungslimit verglichen.
Anzahl der überwachten Lasten/Generatoren
Anzahl der überwachten Lasten/Generatoren.
Das System prüft, ob die Anzahl der konfigurierten Lasten mit diesem Wert übereinstimmt...
Externes SynchronisationssignalSignal, das definiert, wann die Messzeit gestartet werden soll.
 

Lastparameter (Allgemein)

Element
Beschreibung
Benutzertyp
Ladungstyp. Wird sie als Generator gesetzt, wird die Last aus dem Funktionsalgorithmus ausgeschlossen.
ErmöglichteSchließt die Last aus dem Funktionsalgorithmus ein/aus.
NameDer Ladung zugewiesener Name
LeistungsaufnahmeNennleistung der Last
Verbindungsabbruch-PrioritätPosition der Last in der Lastabschaltsequenz. Priorität 1 entspricht der als ersten getrennten Last.
icon Um die Trennungspriorität zu ändern, verwenden Sie die Maus, um die grafische Darstellung des Lades an die gewählte Abschaltposition auszuwählen und zu ziehen (z. B. den Laden an den ersten Platz ziehen, um Priorität 1 zuzuweisen).
Minimale WiederanschlusszeitMinimale Lastverbindungszeit, um zu vermeiden, dass Ein- und Ausschalten zu nah beieinander sind.
TrennzeitMinimale Abschaltzeit, um häufiges Ein- und Ausschalten zu vermeiden.
Maximale Abschaltzeit, um längere Trennungen zu vermeiden.
ZeitfensterTageszeit, in der die Last nicht getrennt werden kann. Während dieses Zeitraums schließt der Funktionsalgorithmus die Last aus.
 

Lastparameter (Signale)

Element
Beschreibung
Signalstatus/Befehle > Kontakt

Gerätekabel wird für das Signal verwendet.

  • available icon:verfügbar
  • not available icon:nicht verfügbar
  • selected icon: ausgewählt für ein Signal
Signalstatus > Bedeutung

(nur wenn das für das Signal verwendete Gerät ein Leistungsschalter ist und das optionale Statussignal aktiviert ist).
Bedeutung des Statussignals:

  • Aktiviert/Deaktiviert
  • Ausgelöst/Nicht ausgelöst
Signalstatus > PolaritätAktiv offen: Wenn der Eingangskontakt offen ist, interpretiert die Funktion die Last als aktiv (geschlossen).
Aktiv geschlossen: Wenn der Eingangskontakt geschlossen ist, interpretiert die Logik die Last als aktiv (geschlossen).
Signalstatus > VerzögerungVerzögerung in Sekunden, bevor das Signal nach dem Empfang verarbeitet wird