介绍

This article has been translated automatically. See the original version.

前言

Ekip Connect 可以同时连接多个设备,但一次只能与一个设备通信。
 

可用扫描件

 

连接类型
描述程序
T&P通过 Ekip T&P 或 Ekip 编程转换器,通过 USB 闪存盘扫描。Scanning-abb-key“ target=”_self“>Scanning通过ABB键
USB-C通过USB-C线 扫描 
串行扫描时会发现通过串行网络连接的设备。串行总线扫描
以太网扫描时会搜索通过以太网网络连接的设备。每个设备都通过IP地址被识别。以太网网络扫描
手动
使用手动参数定义和Modbus连接方式进行扫描。
对于没有 SlaveID(用于设备间通信的标识符 ABB S.p.A)的设备尤其有用
扫描“>手动Scanning
注意: 首次使用该软件时,建议通过USB连接(Ekip T&P或Ekip编程)。
注意:设备可以通过EPiC应用的蓝牙低功耗(BLE)连接。更多信息请参阅此处提供的应用文档。
 

Scanning页面上的设备信息

在“发现设备”部分,列出了 Scanning 后找到的设备。每种设备都提供了以下信息:
deviceinformationscanning
部件描述
一个
设备状态:
  • found but connection not yet established icon:已发现但关联尚未建立
  • connected icon/connected icon (另一种说法):连接正常
  • active alarms icon/active alarms icon(另一种说法):连接但报警活跃
  • error icon :断开
 
注意:断开连接的设备会一直可见,直到下一次扫描或重启 Ekip Connect。
B
设备家族标识符、标签名称和序列号
 
注意: 参数 标签名称可在 经典视图>单元配置中 编辑
C用于连接的IP地址和/或端口及其配置
D
  • 连接:设备连接并通信
  • 选择:按钮以启用与所选设备的通信
 
注意:Ekip Connect 一次只能配置和监控一个设备。启用与所选设备的通信会阻碍与之前启用的设备的通信。