数据查看器

This article has been translated automatically. See the original version.

函数描述
数据查看器功能允许您查看从设备下载的数据记录器文件并分析数据。

 

Ekip Connect 中的数据查看器
Ekip Connect工具可以执行以下作:

  • 打开用数据记录功能创建的录音。
  • 根据单个电流和电压相位的时间或频率进行数据分析。
  • 打印报告。
  • 导出数据。
 

要求

功能访问使用正确的数据记录器文件,是无限制的。
支持该功能的设备类型
  • 断路器外部单元(例如Ekip Up)
  • 断路 器
设备状态任何
与设备的连接类型任何
>> 有关支持设备及各设备需求的详细信息,请参阅文档................点击这里获取。


它的样子

Data viewer page
 
部分
描述
一个开放文件路径
打开通过数据记录功能打开之前下载的文件。
选项按钮用于配置调色板、粗细、准星位置和信号注释可见性等数据查看器设置。
B

选择要显示图形类型的菜单:

C数据显示区。内容取决于在[B]中选择的图类型。
D

动作按钮:

  • 打印报告:生成包含文件信息的文件报告、当前显示信号的图表以及详细的电流和电压值。报告可以保存为.pdf格式或打印。
  • 导出信号:导出选定的电流、电压和数字信号,格式.csv。
 

时间域

Data viewer page
部件描述
一个

动作按钮区域分为4个不同类别;

信号窗口相关作

  • expands icon: 扩展了页面上的图表显示区域。
  • 信号信息:显示/隐藏窗户底部的电流/电压信息。
  • 分拆图:分开/合并电流和电压信号图。
  • 显示数字信号:允许您选择在图表上显示的数字事件类型。
  • 编辑信号表达式:

信号可视化作

  • 向右移动 - 向左移动:用于在窗口中移动选定信号的按钮。
  • 放大 - 缩小:按钮用于放大 - 缩小窗口中选中的信号。

光标相关作:

  • 光标:用于自定义光标设置,能够设置链接信号、轨道类型和delta。
  • 重置X光标 - 重置Y光标:用于重置预设光标的按钮。

轴心国相关行动:

  • 重置X轴 - 重置Y轴:图表中用于重置预设轴的按钮。
  • 重置所有轴:按钮可以重置图表中所有预设轴。
B记录电压和电流波形随时间变化的图表。如果设置为如此,它还会显示数字事件信号。
C相关的真实日期和时间信息,记录文件。
D动态变化的信息标签页,与时间窗口和光标相关。
E

用于显示/隐藏图表中电流、电压和数字信号的菜单:

  • edit icon允许你改变信号在图表中的显示方式
  • offset icon: 允许重设偏移量
 

频域

Data viewer frequency
 
部件描述
一个

动作按钮:

  • Expand Icon: 扩展了页面上的图表显示区域。
  • 信号信息:显示/隐藏[D]中的信息。
  • 分拆图:分开/合并电流和电压信号图。
B显示电压和电流谐波谱的图表。这取决于[ E]中选定的内容。
C按钮用来设置光标。
D图表中显示了详细的电流/电压值。
E按钮用于显示图表中的电流或电压。
F

图表中显示/隐藏电流/电压信号的菜单:

  • Edit icon允许你改变信号在图表中的显示方式


文件信息

元素
描述
单位名称设备类型
断路器标签名称设备的自定义名称
日期文件记录在设备上的日期和时间
采样频率采样频率
网络频率电力网络标准频率
主动测试会话
  • true:表示该事件是在测试会话中录制的
  • 错误:表示该事件是在设备运行模式下记录的
打开文件保存打开文件的路径
从属身份证设备识别码