接口保护系统

This article has been translated automatically. See the original version.

工具描述
IPS接口保护系统功能使得能够依靠可再生和本地能源产生的能源运行的装置中,尤其是缺电的情况下(例如中电压端故障)能够正常运行的故障。

该功能符合标准CEI 0-16标准。
 

函数描述
界面保护系统是一种实时监控可使用可再生和本地能源的设施的功能。如果电气网络出现故障,特别是停电,该功能会保护设备。

处理两种情景:
  • 设备作为主网断路器(继电器自动重合闸配置不可用)。
  • 设备为本地发电机断路器(可支持继电器自动重合闸配置)。
该功能符合标准CEI 0-16标准。
>> 有关接口保护系统功能的详细信息,请参阅此处可查阅的文档1SDH002043A1001-C 和此处的1SDH002129A1002。
 

Ekip Connect 中的接口保护系统
从 Ekip Connect 可以执行以下作:

  • 快速配置功能,如安装设置、保护设备设置、输入和输出
 

要求

功能访问
无限制的
支持该功能的设备类型
埃基普UP,埃基普UP+
设备状态任何来配置函数并保存配置的设备。
连接并通信,将配置传输到设备。
注意:建议在转移过程中保持断路器处于断路状态。
与设备的连接类型本地连接:通过Ekip T&P连接
远程连接:Ekip COM TCP/Ekip COM RTU 通信模块
>> 有关支持设备及各设备需求的详细信息,请参阅此处提供的文档9AKK108467A9238。
 

它的样子

注:下图指的是显示为已开启/新建项目的页面。参见 配置功能接口保护系统。
 protection system interface
部分
描述
故障按钮可打开另一个项目或创建新项目。
启用/禁用用按钮开启/禁用该功能。当前状态显示在 [A]中。
重置默认值按钮可以把参数重置到出厂设置。
救按键将项目保存到PC上,格式为.ips格式。
注意:.ips 格式是一种专有格式,只能通过 Ekip Connect 读取。
转移按钮用于将配置传输到设备
显示图表视图/显示图块视图按钮用于更改区域视图 [B]。
一个功能状态
B元素区域需在瓦片视图(默认)或图示视图中配置。
C[B]中选定元素参数的面积。
 

配置功能接口保护系统

  1. 点击“工具>接口保护系统”。
  2. 要启动新项目,选择设备类型,然后选择该设备执行的功能按钮,或点击 “打开项目 ”以打开之前保存的项目。
  3. 在显示的页面上,在待配置元素的区域(见 其外观),选择要配置的元素并设置参数。
  4. 点击 启用 以启用该功能。
  5. 要将配置转移到设备,请点击 “传输”。
注意:为了将配置转移到断路器,建议断路器处于开路状态。
  1. 正如页面上出现的消息所示,请检查设备是否正确接收断路器的状态,即在无电压的情况下,Ekip Signaling 4k模块的输入01是否开启,然后点击“是”:传输结束时,可以下载包含配置报告的.pdf文件。