介绍

This article has been translated automatically. See the original version.

设备页面

对于通信设备,Ekip Connect显示用于配置和监控设备的页面。页面包含每个设备特有的信息和命令。如适用,请参阅设备文档。
页面以图形方式显示参数和数值。 经典视图 页面显示来自其他页面的参数和值,对于某些设备,还会显示列表中的额外参数。
 

图片说明

以下页面展示的Ekip Connect图片是该设备类别的示例。
 

概述

对于每个页面,下表显示了需要该页面的设备类别。如果不是所有设备都必须这样做,则通过示例展示了若干设备。要了解各类别中哪些设备,请参见 各类别设备列表。
>> 关于每个设备启用的页面详情,请参阅此处可查阅的文档9AKK108467A9237。
断
页面路器外部单元
断路 器
能量表站保险丝断开器、切换开关
挡泥板xxM4Mx-
信息xx-x-
配置xxM4Mx-
监测xxM4ME-Hub 1.0-
IO 设置---E-Hub 1.0-
保护xx- -
通信---E-Hub 1.0-
连接---E-Hub 2.0-
模块xx-E-Hub 2.0真一触
IO--M4M--
通知--M4M--
经典视角xxxxx
 
 

各类别设备列表

类别设备
断路器外部单元埃基普北方邦
埃基普UP+
断路 器
XT
Emax2
CSU-2
TVOC-2
SSCB
能量表
均衡器
InSiteProM
M2M
M4M
EQmatic
IM300-U
IM300-I
IM301
IM302
IM303
EM400
CMS700
站E-Hub 1.0
E-Hub 2.0
保险丝断开器、换位开关

TruOne
TruControl

Slim line XR ITS 2.1