发行说明

This article has been translated automatically. See the original version.

点击这里下载最新版本: Ekip Connect

 

3.5.6.0 - 2026年6月22日

 

新功能
  • 通过引入以下内容扩展 Sace Emax 3 的功能:
    • Emax 3 基于角色的网络安全访问控制管理

    • 自定义逻辑主-连接-主闭合转换模板

    • 从Sace Emax 2导入保护参数到Sace Emax 3

  • 购买设备测试 直接在 Ekip Connect 上报告。*

  • 新向导可更改断路器执行参数。

     

*此功能适用于Sace Emax 2和Sace Emax 3断路器。

 

反馈请求

  • 在Ekip Connect中双击任意滑块,通过键盘插入所需的数值。

  • 为与测量页中的十进制数值区分,添加了专门的千分隔符。

 

漏洞修复
  • 修复小错误


3.5.5.0 - 2026年3月11日

 
漏洞修复
  • 修复小错误

 

3.5.4.0 - 2026年3月10日

 

新功能
  • 通过引入以下内容扩展 Sace Emax 3 的功能:
    • LSIG测试*
    • 测试区专业版*
    • Datalogger Pro*
  • 新设备MS572集成与配置
  • 新设备 M4M 32 集成与配置

     

*此功能适用于 Sace Emax 3 的 Ekip Aware 旅行单元 v04.18.19 固件版本。

 

反馈请求

  • 将最大测试时长从100秒延长至10分钟。
  • 引入了将多个测试报告合并成 sigle PDF 文件的功能。

 

漏洞修复
  • 修复小错误

 

3.5.3.0 - 2025年12月17日
 
漏洞修复
  • 修复了与“最新内容”网页控制相关的崩溃
  • 修复了与“新增设置”相关的崩溃

3.5.2.0 - 2025年11月27日
 
新功能
  • 通过引入以下内容扩展 Sace Emax 3 的功能:
    • 自定义逻辑模板:
      • 主 - 发生器闭合跃迁
      • 主 - 发电机开路转换
    • Com Link Configurator in Networking 工具
    • 网络分析仪
  • “最新动态”页面,简要介绍了最新功能。

 

反馈请求

  • 恢复设备上的三点菜单

 

漏洞修复
  • 恢复模块正确显示
  • 已修复无效压缩包的DIANA问题
  • XT2H、XT4和XT5的S保护固定跳闸时间

3.5.1.0 [补丁] - 2025年10月21日

 

修复
  • 修复了影响 DIP 继电器 Scanning 的问题

3.5.0.0 - 2025 年9月17日

 
新功能
  • 新设备SACE Emax 3集成与配置:
    • 预配置的USB-C连接
    • 基于状态的维护
    • 本地预测性维护
    • 用于配置Modbus TCP径向和Modbus TCP雏菊链连接的网络工具
    • Ekip Arc-Flash 6F模块配置
    • Sense 配件配置
    • 新市场套餐
  • PLC逻辑创建与集成的自定义逻辑工具
  • 可以直接向ABB支持团队报告设备设置中的问题

     

改进
  • 仪表盘在测量页面引入了可视化百分比图,以便更便捷地解释数据

  • 重新设计工具视图,分组并标明清晰标签

  • 重新设计的测试区域工具

  • 角色请求,新增设备族描述


3.4.9.0 - 2025 年5月14日

 
漏洞修复
  • 修复小错误

3.4.8.0 - 2025 年5月5日

 
新功能
  • 新的、更快速的认证流程 Oauth2
  • 新增反馈表单,收集用户建议
  • 新的以太网扫描窗口显示了不可用的IP地址
  • 选项菜单中的新增下载日志功能

     

改进
  • 改进会话过期支票
  • 新增了专门的职位链接,方便角色申请表单中明确职位
  • 在工具中添加了更多直接的工具提示链接
  • 增加了更多关于互联网连接可用性和登录检查的明确警告
  • 移除报告中的打印按钮
  • 更新文档
  • 改进的发送帧TCP通信 [仅限内部研发]

     

漏洞修复
  • 管理损坏安装异常
  • TruOne 和 TruControl 的固定事件日志可视化
  • Ekip Com 枢纽云端和工厂侧面的固定可见性【仅限内部研发】
  • 托管恢复模块例外 【仅限内部研发】

3.4.7.0 - 2025 年2月18日

 
新功能
  • 新增通知区,设有专门的更新手册页面
  • 新增自定义参数,在下载部分启用/禁用启动自动更新信息
  • 添加文件上传的拖拽功能
  • 新的发送帧工具,作为Modbus主模拟器,用于测试和模拟Modbus协议与真实设备的通信 [仅限内部研发]
  • 接口保护系统(IPS)内的新OR-LOGIC向导 【仅限内部用户】
 

改进

  • 改进 CPU 管理和内存利用率
  • 改进Cybersecurity
  • 提升角色请求稳定性并添加警告支持文本
  • 改进应用和固件下载管理
  • 更新FTDI库
  • 添加专用的TruOne交换机数据向导,并在开口处显示相应的警告信息
  • 重构关于页面,新增一节,丰富Cybersecurity指南
  • Emax2 M4 [仅限内部用户]的“内部用户”序列号可更改 CB 序列号
 

修复

  • 修复 Emax2 M4 的 CB 数据操作无法使用
  • 修正M4M报告生成
  • 修复设备 Ekip MLRIU 的行程历史问题

3.4.6.0 - 2024年11月4日

 
改进
  • 大量工厂测试报告下载
  • 新增所有工厂测试报告检索的历史

3.4.5.0 - 2024年9月27日

 
新功能
  • 静默更新的管理
  • 在选项菜单中添加了发布说明和支持页面
  • 更新的帮助文档
 

改进

  • 区域测试,管理 Un=0
  • 管理了2I-RELT异常
  • 更新的Ekip Com Hub文档
  • 改进的离线消息
  • 追踪增强
  • 本地增加了 LICENSES 和 NOTICE 文件,用于获取第三方组件的高级信息。
 

修复

  • 在加载DOC文件时修复异常
  • MDGF阈值修复
  • 数据记录器,管理60 Hz频率的比例因子
  • 警告/警报,修复了GT极限传感器变量的可见性
  • 报告,修复事件日志,打开旧PDF时可见性

3.4.4.0 - 2024  年4月18日

新功能
  • 多份报告和测试区报告下载
  • 补丁更新管理
  • .csv扩展中的导出报告数据
  • 更新文档
 

改进

  • 固件/系统更新:
    • 通过检查电池状态管理,降低硬件更新时的风险
    • 在更新过程中防止了多个应用会话
    • 改进了设置恢复任务
  • Ekip万用表系统更新管理
  • 通知改进
  • 发送帧长消息管理
  • 提升登录会话过期的可见性
  • 隐私笔记更新
  • 追踪增强
 

修复

  • Dataviewer 预选数字事件修正
  • TruONE/TruControl 序列号修复
  • 区域测试:
    • 在迭代执行中同样结果的修复
    • 在下载测试报告时修复异常,字符无效
    • 补充MDGF旅行的信息
  • 角色管理器权限修复