模块

This article has been translated automatically. See the original version.

页面功能

  • 配置设备的额外模块。


它的样子(IO模块)

IO Module
部分
描述
一个图像与设备信息
B

页面菜单:

  • 模拟:用于配置模拟输入的页面
  • 数字:用于配置数字输入的页面
C

输入区域。每个输入显示以下数据:

  • 可自定义名称
  • 输入类型
  • 已设定的传感器数据(最小值、最大值及计量单位)。
  • delete icon:将传感器从输入端移除。
  • 修改:改变输入和传感器参数。
  • 添加传感器:显示区域 [D] 以配置输入及相关传感器。
D

参数范围。以下是最重要的参数:

  • 单位:传感器测量单位
  • 脉冲幅度: 增量值
 

将传感器与输入关联起来

  1. 选择 模拟 或 数字:打开相应的输入配置页面。
  2. 点击 添加感知r:输入是默认值。
  3. 点击 修改 ,在编辑区域设置参数。
  4. 要保存更改,点击 保存:会出现作结果的消息。或者取消,点击 “弃牌”。