串行总线扫描

This article has been translated automatically. See the original version.
注意: 只有启用“本地总线”参数时,才能与串行模块(Ekip Com modbus RTU)通信。请参阅设备说明书以获取启用相关信息。
 

如何通过串行总线开始 Scanning

下面描述了通过 Modbus RS485 串行网络搜索设备 Scanning 的程序。
 
  1. 在“Scanning in Connection to devices”页面,要配置串行总线参数,点击“串口旁的配置”。
"Configure" Botton
  1. 设置参数后点击 确定。
重要提示: 设置的数值必须与设备设置的一致。
>> 关于通过总线进行串行通信的参数详情,请参见 串行扫描参数。
 
  1. 点击串口旁边的“Scanning”:Ekip Connect 开始扫描
"Scan" Botton
注意:在Scanning进行过程中,可以使用Ekip Connect。但无法再次发射扫描。
 
  1. Scanning 完成后,请按以下步骤作:
如果它找到了......然后。。。然后。。。
只有一个设备
  • 设备上显示了该设备的菜单项。
  • 页面 Scanning 会更新,更新了关于所发现设备的信息。
1. 检查设备状态是否为连接状态。
2. 选择所需页面,开始配置和监控设备。
多个设备
  • Ekip Connect 会自动激活通信的菜单项会出现。
  • 页面 Scanning 会更新,更新了关于所发现设备的信息。
1. 点击对应的设备选择。
2. 检查设备状态是否已连接。
3. 选择所需页面开始配置和监控设备。
注意: 如果扫描结束且未发现设备,请参阅 “故障排除”。


串行扫描参数

串行Scanning的参数如下描述。
注意: 如果有提供,如果您不确定要选择的数值,请在列表中选择全部选择。
参数描述ABB设备的默认值
COM
启动 Ekip Connect 时可用的通信端口列表。
重要提示:如果Performing Ekip Connect期间有新适配器可用,请点击“更新端口”。
注意: 选择 仅显示ABB密钥 以显示仅带有Ekip T&P通信单元的端口。
-
波特率
通信速度(波特率)。19200比特/秒
平价信息包错误监控模式。甚至
超时被搜索设备响应的最大等待时间。100毫秒
地址
地址用于搜索兼容设备。
  • 选择1...31:限制Scanning地址范围为1到31
  • Scan 保留参数:将 Scanning 扩展到 248 到 254 的地址。
3、4和247