嵌入式 ATS

This article has been translated automatically. See the original version.

函数描述
嵌入式ATS是一种实时监控系统的功能,如果电气网络出现故障,它会改变安装的电源。

 
处理两种情景:
  • 主联-主干闭合转换:如果一个电气网络出现故障,该功能使得通过另一个电气网络作为电源保持负载供电成为可能。
  • 主发电机开路转换: 如果电网出现故障,该功能使得通过发电机作为电源保持负载供电成为可能。
>> 有关嵌入式ATS功能的详细信息,请参阅文档《SACE Emax 2 and Tmax XT,一体化创新:嵌入式ATS系统》,可在此获取,或观看视频 https://www.youtube.com/watch?v=NBw4c2kEyTA。
 

Ekip Connect中的嵌入式ATS
从 Ekip Connect 可以执行以下作:

  • 快速配置相关功能和断路器
 

要求

功能访问
无限制的。传输到设备时,需要安装 ATS Main-Tie-Main Closed 或 ATS Main-Gen Open 包,可在市场购买并激活 。
支持该功能的设备类型
  • 断路器(Emax 2和XT)内容
设备状态任何来配置函数并保存配置的设备。
连接并通信,将配置传输到设备。
注意:建议在转移过程中保持断路器处于断路状态。
与设备的连接类型本地连接:通过Ekip T&P连接
远程连接:Ekip COM TCP/Ekip COM RTU 通信模块
>> 有关支持设备及各设备的需求详情,请参阅此处可查阅的文档9AKK108467A9238。
 

它的样子
注:下图指的是主生成器开放过渡页。

ats
 
部分
描述
一个元素的图形表示
B[ A]中选定元素参数的面积。
故障按钮可打开另一个项目或创建新项目。
保存项目按钮将项目保存到PC上,格式为.ats格式。
注意:.ats 格式是一种专有格式,只能用 Ekip Connect 读取。
转移按钮用于将配置传输到设备
 

配置嵌入式ATS功能 - 主联-主闭合转换

  1. 点击“嵌入式ATS>工具”。
  2. 要启动新项目,请选择“主-连接-主”闭合过渡,或点击 “打开项目 以打开之前保存的项目”
ats
  1. 在图形表示中,点击标签“主-连接-主闭合过渡”并设置参数。
  2. 对于每个断路器,点击其标签,并在角色参数中设置参数。
  3. 在 Ekip Connect 主菜单中,点击“Scanning”,将系统的第一个断路器连接到 Ekip Connect(与设备连接)。
  4. 在“嵌入式ATS工具”>中,在图形表示中,点击代表已连接断路器的标签。
  5. 在 角色关联中,选择断路器:在图形表示中,所选断路器的名称和序列号显示在所选标签下方。
  6. 在 角色条件 中执行以下作:
  • 检查手册 条件 中列出的硬件模块是否存在断路器,并在列表中选择它们。
  • 检查Ekip Connect是否正确检测到断路器上存在的硬件模块,并显示为自动条件(Icon)。要更新列表,请点击“重新加载”。
  • 注意:手动和自动条件中列出的所有硬件模块均为该功能所必需。
  1. 要将配置传输到断路器,请点击 传输:传输完成后,会有消息报告已完成的传输。
注意:为了将配置转移到断路器,建议断路器处于开路状态。
注意:要将配置转移到断路器,您必须在市场激活已购买的套餐。如果断路器上已有ATS配置,传输 将替换之前的配置。
  1. 对所有断路器重复步骤5到9。
注意:在您已将配置转移到至少一个断路器后,不要对配置进行任何更改。
注意:如果通过Modbus网络(RTU/TCP)与断路器通信,可以同时连接多个断路器,配置功能参数 每个设备都嵌入ATS,然后同时将配置传输到所有设备
 

配置嵌入式ATS功能 - 主发电机开放切换

  1. 点击“嵌入式ATS>工具”。
  2. 要启动新项目,请选择“主生成器”打开过渡,或点击 “打开项目 ”以打开之前保存的项目
ats mode
  1. 在图形表示中,点击标签“主生成器开放过渡”并设置参数。
  2. 在 Ekip Connect 主菜单中,点击“Scanning”,将系统的第一个断路器连接到 Ekip Connect(与设备连接)。
  3. 在“嵌入式ATS工具>中,在图形表示中,点击代表已连接断路器的标签。
  4. 在 角色关联中,选择断路器:在图形表示中,所选断路器的名称和序列号显示在所选标签下方。
  5. 在 角色条件 中执行以下作:
  • 检查手册 条件 中列出的硬件模块是否存在断路器,并在列表中选择它们。
  • 检查Ekip Connect是否正确检测到断路器上存在的硬件模块,并显示为自动条件(Icon)。要更新列表,请点击“重新加载”。
注意:手动和自动条件中列出的所有硬件模块均为该功能所必需。
 
  1. 要将配置传输到断路器,请点击 传输:传输完成后,会有消息报告已完成的传输。
注意:为了将配置转移到断路器,建议断路器处于开路状态。
注意:要将配置转移到断路器,您必须在市场激活已购买的套餐。如果断路器上已有ATS配置,传输将替换之前的配置。
 
  1. 对所有断路器重复步骤5到9。
注意:在您已将配置转移到至少一个断路器后,不要对配置进行任何更改。
注意:如果通过Modbus网络(RTU/TCP)与断路器通信,可以同时连接多个断路器,配置每个断路器的功能参数(嵌入式ATS),然后同时将配置传输给所有设备