载货分拣:有用信息

This article has been translated automatically. See the original version.

函数描述
负载切断是释放中集成的一项可选功能,允许在能够使用可再生能源和本地能源产生的能源的设备中管理故障,尤其是在例如因中频电压端故障导致的电力缺失时。

停电实时检查多达十五个负载。
如果一个太阳能系统已经配置好,算法会计算负载断开时系统的近似值。根据规定,一旦与网络断开,光伏系统也必须同时断开。
负载限制还可以包含算法中存在的任何 ATS 的功率。
 

函数的版本
该功能有两个版本:

  • 基本的停电
  • 自适应停电:还管理光伏系统和/或带发电机的自动输电系统(ATS)
 

Ekip Connect中的停电
从 Ekip Connect 可以执行以下作:

  • 快速配置功能和负载
  • 配置可选元件,如太阳能系统和ATS
  • 监控负载状态和测量值
 

要求

功能访问
基本的停电:无限制
自适应负载削减:无限制 转移至设备需提供自适应负载切断包,可从市场购买并激活。
支持该功能的设备类型
  • 断路器外部单元(例如Ekip Up)
  • 断路 器
设备状态任何来配置函数并保存配置的设备。
连接并通信,将配置传输到设备并监控功能。
注意:在转移过程中,建议将控制断路器下游负载的断路器和接触器保持开路状态。
与设备的连接类型任何
>> 有关支持设备及各设备需求的详细信息,请参阅此处提供的文档9AKK108467A9238。