测试区域:有用信息

This article has been translated automatically. See the original version.
该段描述
测试区域允许您测试设备并可视化相关测试报告。
考试区域分为两个主要部分:
测试选项
  • LSIG测试
  • 测试执行与专业测试
测试历史
 

 

测试选项

这些测试包括 LSIG测试、 测试执行 和 Pro Test*,允许观察设备在现实中难以复现的条件下的行为,并检查和确认以下内容:
  • 安装选择
  • 设备上配置参数的值。
 
Ekip Connect显示的跳闸时间仅是模拟,容差与实际情况不同。每个部分的测试(LSIG、Pro测试)并非真实电流注入测试。该测试部分的目的是检查在特定故障事件中,跳闸是否符合特定参数。
*Pro Test仅在用户拥有相对数字升级时启用。
 
LSIG测试 是 验证LSIG保护 跳闸活动的测试。(测试区域:LSIG测试)
测试执行 和 专业测试 指的是各种涉及电流/电压注入的测试类型,用于检查保护跳闸以及断路器的开关活动。
 
测试执行和专业测试中的测试类型
以下测试类型包括:
  • 单次测试:模拟手动定制的电流和/或电压值(测试区域:测试)。
  • 测试序列:运行一系列预定义的测试,涵盖尽可能广泛的异常电流和电压范围。可创建定制测试序列(测试区域:测试序列)。
  • 跳闸测试:检查打开电磁阀的工作情况。特别地,它验证在触发跳闸命令后,断路器是否从闭合状态切换到断开状态(测试区域:跳闸测试)。
 
测试历史
测试历史允许用户可视化和查看在测试选项中创建的测试报告。报告一旦生成/本地下载,总是可用。(测试区域:测试历史)
 

要求

功能访问
无限制
支持该功能的设备类型
  • 断路器外部单元(例如Ekip Up)
  • 断路器
设备状态连接与沟通
注意:测试期间,电流必须保持在0。
与设备的连接类型通过Ekip T&P或USB Type C连接(支持)
局限性在测试区,谐波分量计算被禁用