以太网网络扫描
注意: 只有启用“本地总线”参数时,才能与以太网模块(Ekip Com modbus TCP)通信。请参阅设备说明书以获取启用相关信息。
如何通过以太网开始Scanning
Scanning 搜索通过以太网网络连接设备的程序如下描述。
- 在“连接设备”页面的“Scanning”中,要配置以太网网络参数,点击“网络旁的配置”。
- 设置参数后点击确定。
重要提示: 设置的数值必须与设备设置的一致。>> 有关网络通信参数的详细信息,请参见 以太网扫描参数。
- 点击网络旁边的“Scanning”:Ekip Connect 开始扫描。
注意:在Scanning进行过程中,可以使用Ekip Connect。但无法再次发射扫描。
- Scanning 完成后,请按以下步骤作:
| 如果它找到了...... | 然后。。。 | 然后。。。 |
|---|
只有一个设备 | - 设备上显示了该设备的菜单项。
- 页面 Scanning 会更新,更新了关于所发现设备的信息。
| 1. 检查设备状态是否为连接状态。 2. 选择所需页面,开始配置和监控设备。 |
多个设备 | - Ekip Connect 会自动激活通信的菜单项会出现。
- 页面 Scanning 会更新,更新了关于所发现设备的信息。
| 1. 点击对应的 设备 选择。 2. 检查设备状态是否已连接。 3. 选择所需页面开始配置和监控设备。 |
注意: 如果扫描结束且未发现设备,请参阅“故障排除”。
以太网扫描参数
以太网扫描的参数如下描述。
| 参数 | 描述 |
|---|
网络适配器 | 允许你选择网络适配器。 重要提示:如果Performing Ekip Connect期间有新的适配器可用,请点击刷新。 - 拦截未请求的ARP数据包:支持广播通信搜索以实现自动网络Scanning。
|
| 超时 | 被搜索设备响应的最大等待时间。 |
IP地址 | - 使用IP地址列表: 在输入的地址列表中搜索该设备。
- 使用IP地址范围: 在输入的地址范围内搜索设备。
|
| 奴隶地址 | 设备的从属地址。 |