使用MyABB登录

This article has been translated automatically. See the original version.

要访问 Ekip Connect 的高级功能,例如需要特定角色的,用户必须在工具内登录 MyABB。

MyABB 作为共享服务,使用户能够在整个 ABB 数字生态系统中使用相同的凭证进行身份验证。

 

Login page

 

对于尚未拥有账户的用户,可以通过指定的注册链接直接在工具内启动注册流程。

注册完全免费,面向 企业 和 个人 用户。

 

注册要求

  • 该电子邮件地址必须之前未曾用于在 MyABB注册。
  • 密码必须至少8个字符,包含三种不同的字符类型:大小写字母、数字或符号。
  • 密码不能和之前的24个相同。
  • 密码的最小持续时间为一天,最长为365天。
  • 账户在六次错误尝试后将被暂停;用户需等待30分钟后才能再次尝试访问。
  • 建议采用多因素认证。

 

网络缺失时的登录有效性

为了在用户需要无网络连接工作的情况下,也能利用 Ekip Connect 3 的先进功能,Ekip Connect 3 允许用户在离线保存登录凭证 14 天。

此功能运行无缝,无需用户干预:通过MyABB成功登录后,Ekip Connect 3会保留保存信息,从最近一次使用该工具且可访问的互联网连接起计14天。

14天后,如果用户未通过Ekip Connect 3重新连接互联网,他们将保留使用该工具的访问权限,但无法使用登录所需的高级功能。

 

认证与安全最佳实践虽然MyABB强制执行密码长度至少为8字符且要求复杂度更高,但我们建议采取更严格的做法:

  • 至少使用12个字符以增强安全性
  • 包含大写/小写、数字和符号的混合
  • 避免个人信息或字典词汇
  • 切勿与同事分享你的密码
  • 如果怀疑密码被攻破,请立即更改
  • 不要重复使用之前的24个密码(系统强制执行)

多因素认证(MFA)

我们强烈建议在您的 MyABB 账户上启用多重身份验证:

1. 多重因素保护

   • 增加了密码之外的第二层认证

   • 访问ABB云服务时必修(Ability,数字管理器)

   • 即使密码被泄露,也能防止未经授权的访问

2. 支持的多因素认证方法

   • 通过身份验证器应用实现基于时间的一次性密码(TOTP)

   • 向注册手机发送短信

3. 设置说明

   • 在 MyABB 账户设置中:“安全”→“启用多重身份验证”

   • 选择首选的多重身份验证方法

   • 将备份代码保存在安全位置

   • 在完全启用前先登录多重身份验证

会话安全

MyABB 会话自动管理:

  • 登录成功后30天认证有效期
  • 长时间不活动后自动暂停(建议:1小时)
  • 离线登录缓存14天用于本地操作
  • 14天无网后:高级功能需要重新认证
  • MyABB账户菜单中支持手动登出

账户安全监控

监控您的MyABB账户是否有可疑活动:

  • 查看MyABB账户设置中的近期登录活动
  • 查看“活跃会话”标签,查找意外位置/设备
  • 请立即向ABB客服报告可疑活动
  • 如果你发现未授权访问,就更新密码

失去访问权

如果您失去了MyABB账户的访问权限:

  • 请使用MyABB登录页面的“忘记密码”链接
  • 请遵循电子邮件验证流程
  • 如果邮箱不可用,请联系ABB客服并进行公司验证
  • 预计账号恢复流程需要24-48小时
  • 注册备用联系方式