测试区域:测试序列

This article has been translated automatically. See the original version.

描述

测试可以以测试序列的形式串行运行。ABB提供一系列预定义的测试,涵盖尽可能广泛的异常电流和电压范围。可以创建定制测试序列。
 

它的样子

Test sequences area
 
部分
功能
返回返回 测试区域 功能的主页。
默认测试序列在页面中打开默认测试序列。
新的测试序列打开并显示新的序列测试。测试序列默认为空
开放测试序列打开之前下载并保存在PC上的.tsq格式测试序列。
保存测试序列在PC上保存测试序列为.tsq格式。
注意:.tsq 格式是一种专有格式,只能通过 Ekip Connect 读取
重命名测试序列重新命名开放测试序列。
一个表示开放测试序列的会话和标题
B

按钮用于管理序列中的测试。

  • 全部选择/取消全部:选择要执行的测试。
  • 添加测试:向序列添加一个测试。
C

序列中的测试列表。每项测试均提供以下信息:

  • 在序列执行中勾选包含或排除该测试的框
  • 测试名称
  • 暂停设置
  • 电流和电压值的设置
  • 动作按钮:
    • Down arrow icon:将测试按执行顺序向下移动
    • Up arrow icon:测试按执行顺序向上移动
    • Edit icon: 显示用于编辑测试的标签页(测试编辑标签页)
    • Close icon: 删除测试
周期重复测试序列直到被手动中断。
开始开始测试序列。
停中断测试序列。
 

测试编辑标签页

标签页内容
财产
  • 测试名称
  • 超时:Ekip Connect等待设备触发信号的最大时间。
  • 允许将行程时间与设定限值进行核对
  • 行程时间的最小和最大限制
信号参见 标签信号
谐波参见 指谱泛音
 

启动测试序列

Danger icon 谨慎! 在无电流流动的情况下进行测试
  1. 设备连接并与Ekip Connect通信后,点击“工具>测试”区域。
  2. 如有需要,创建或选择执行测试的会话(创建测试会话)。
  3. 流程如下:
表演......然后。。。
默认测试序列点击 默认测试序列
之前保存的序列点击 “打开测试序列 ”,选择要打开的序列的.tsq文件
新的序列参见 创建测试序列。
 
  1. 要自定义测试的电流和电压设置及数值,将光标置于相关测试行:测试作按钮会出现。
  2. 点击 Edit icon,根据设备配置和你想测试的条件自定义设置。
  3. 点击 确定。
  4. 选择你想在序列中运行的测试。
  5. 要开始序列,请点击 “开始”:信号被发送到保护释放处。运行测试的行显示渐进测试状态,测试结束后显示测试结果。测试结束时,序列中下一个选择的测试会自动执行。最后一次测试结束时,测试序列会自动终止。
注意:测试期间无法编辑任何参数。
释放可能会生成一次行程,具体取决于它的配置方式。
  1. 要手动中断测试,请点击 “停止”。
  2. 在序列完成窗口中,点击 “是 ”生成测试序列报告。否则,选择 “否”。之后也可以从主测试页面(看起来如何)查看报告。
 

创建一个测试序列。

  1. 在 工具 > 测试区域 点击 新测试序列。
  2. 点击“ 重命名测试序列 ”,为序列命名。
  3. 点击 添加测试:测试 1行会出现 。
  4. 要自定义测试设置以及测试的电流和电压值,将光标放在相关测试行:测试作按钮就会出现。
  5. 点击 Edit icon,根据设备配置和你想测试的条件在测试编辑标签页中自定义设置,然后点击 确定。
  6. 重复步骤3、4、5,完成所有要加入序列的测试。
  7. 要保存序列,请点击 “保存测试序列”。