连接模式

This article has been translated automatically. See the original version.

设备与 Ekip Connect 之间的可能连接


可以通过以下方式将 Ekip Connect 连接到设备:

  • 通过USB连接(Ekip测试与编程和Ekip编程)
  • 通过串行网络连接(Modbus RS485)
  • 通过以太网网络连接(Modbus TCP,Ekip Link)
重要提示: 通过USB连接时,使用除ABB以外的配件可能会损坏设备。
 

通过Ekip T&P和Ekip Programming连接

 
architecture for connection via Ekip T&P and Ekip Programming converters.
该架构用于通过Ekip T&P和Ekip编程转换器进行连接。测试功能时,必须通过Ekip T&P连接。将转换器一侧连接到电脑的USB端口,另一侧连接到设备前端连接器。
重要提示: 只使用转换器附带的线缆连接设备。请勿使用除原厂提供线以外的线缆。
 

通过串行线路连接

Connection via serial line
使用系统通信模块(例如:PR122/P搭配PR120/D-M模块)或集成系统(例如:PR223EF)。
你需要一个串口线路转换器,将RS485线路(设备端)转换为电脑上可用的线路(例如:RS232、USB、以太网线)。所使用的通信协议是Modbus RTU。
需要连接到系统总线。连接到系统总线的信号在设备电路图上用W1和W2表示。
有关网络配置的详细信息,请参阅 此处可查阅的文档《通过总线与ABB断路器通信》。
 

通过以太网连接

Connection via Ethernet
重要提示:要连接到设备,Ekip Connect必须连接到与设备相同的以太网网络。
对于断路器,使用Ekip Com通信模块,用于相关网络协议(例如Ekip Com Modbus TCP/IP和Ekip Com Ethernet/IP)。
>> 有关网络配置的详细信息,请参阅此处可查阅的《通过总线与ABB断路器的通信》文档。
对于其他配备以太网端口的设备,请将以太网线直接连接到设备。