电源控制器:有用信息

This article has been translated automatically. See the original version.

函数描述
电源控制器功能是集成在释放装置中的一个可选功能,允许根据功耗管理安装负载,目的是降低功耗并优化能效。Power Controller实时控制负载和发电机(最多15个负载),并将用户预设的时间段内平均功耗与供电合同中确定的功率进行关联。

 
此功能防止以下评估因素超过合同的功耗限制:
  • 装置消耗能量的累计测量
  • 估算将电力计费周期划分为监测期结束时的消耗能量
  • 自动负载控制,即当功率超过由设定参数(功率限制和监控周期)得出的监测阈值时,会暂时断开低优先级负载
  • 根据设备内部时钟或外部同步信号自动识别监控周期,并在每个周期结束时重置和重启功率计。
 

工作原理
其工作原理是主设备(主设备)-从属(辅助发电机或负载)。主控要么有线连接,要么通过专用总线(链路总线)连接到从机连接电路的供电端设备。主控器在固定间隔(测量时间)量化消耗的能量,并在每个周期结束时执行以下作:

如果。。。然后。。。
平均值高于设定的高消费阈值它命令断开负载或发电机的连接
平均值低于设定的低消费阈值它命令负载连接或断开发电机
如果估计值在可接受的消耗范围内不执行任何动作
>> 有关电源控制器功能的详细信息,请参阅白皮书《SACE Emax 2 的负载管理 Ekip 电源控制器》,可在此获取。
 

Ekip Connect中的Power Controller(电源控制器)
从 Ekip Connect 可以执行以下作:

  • 快速配置功能和负载
  • 监控负载状态和测量值
 

要求

功能访问
对于已激活该功能的设备,无限制
支持该功能的设备类型
  • 断路器外部单元(例如Ekip Up)
  • 断路 器
设备状态任何来配置函数并保存配置的设备。
连接并通信,将配置传输到设备。
注意:在转移过程中,建议将控制断路器下游负载的断路器和接触器 保持开路状态。
与设备的连接类型任何
>>有关支持设备和各设备要求的更多细节,请参阅此处可查阅的文档9AKK108467A9238。