测试区域:单次测试

This article has been translated automatically. See the original version.
描述
测试执行中的 单次测试 或专业测试允许你模拟手动定制的电流和/或电压值。
 
它的样子
 
部分
功能
返回返回 测试区域 功能的主页。
开门在之前下载并保存到电脑上的页面上打开测试。
保存将测试保存到电脑上,格式为.test格式。
注意:.test 格式是一种专有格式,只能用 Ekip Connect 读取。
A表示公开测试的场次和标题。“+”键用于添加新的测试会话,“-”键用于删除所选会话。 
B选择“信号”或谐波“标签
C选择要执行 测试类型的区域
D测试配置仪表盘
开始开始测试
 
标签信号
部分
描述
A信号设置,例如负载类型(电感或电容)、功率因数。
B相量图:显示并允许在测试中调整待模拟信号相量的相位移和幅度。
Bulb icon只需拖动相量末端即可修改图示。
C
信号表:显示并允许你改变测试信号基频分量的幅度和相位差数值。振幅可以用相对(额定电流/电压)和绝对(安培/伏特)来表示。
D基于相量图或信号表中设置的电流和电压图表。
 
指法泛音
 
 
部分
描述
A用于选择/取消当前相位或电压的区域,以改变谐波分量的振幅
B谐波图:显示并修改交流测试信号中第3、第5、第7和第9谐波分量的振幅。
Bulb icon 只需拖动谐波的一个点来修改图示即可。
C基于谐波图设置的电流和电压曲线。
 

开始手动测试

Danger Icon 小心! 在无电流流动的情况下进行测试
 
  1. 设备连接并与Ekip Connect通信后,点击“工具>测试”区域>测试执行>单一测试。
    如果您想在 Sace Emax 3 设备上进行测试,请点击 工具>测试区域,> Pro 测试>单一测试。
  2. 如有需要,创建或选择执行测试的会话(创建测试会话)。
  3. 点击 “运行测试”:测试页面打开。
  4. 根据设备配置和待测条件,在 “信号 ”和 谐波 “标签中自定义数值。
  5. 点击 开始:信号被发送到保护释放,测试进展状态窗口打开。
  6. 释放可能会生成一次行程,具体取决于它的配置方式。
注意:测试期间无法编辑任何参数。
  1. 要中断测试,请点击 “停止”。
  2. 要查看报告,请点击 “查看测试报告”:测试报告会显示出来。
  3. 如有需要,请导出.xlsx格式数据,下载.pdf格式或打印报告。
  4. 如有需要,请重复测试并点击“重复测试”。